英飞凌推出新型固态隔离器,交换速度更快,功耗降低高达70%

2024-3-11 | 市场新闻

2024 3 11 日,德国慕尼黑和加利福尼亚州长滩讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)在 美国国际电力电子应用展览会(APEC)上推出全新固态隔离器产品系列。该系列可实现更快速、可靠的电路交换,并拥有光学固态继电器(SSR)所不具备的保护功能。这些隔离器采用无芯变压器技术,支持高20倍的能量传输的同时,还具备了电流和温度保护功能,实现更高的可靠性和更低的成本。这款,与目前使用的传统的固态隔离器驱动SCR(硅控整流器)和可控硅的方案相比,新的固态隔离器可驱动英飞凌的OptiMOS™和CoolMOS™,其功耗降低多达70%。

 

英飞凌的固态隔离器可使固态继电器控制1000 V和100 A以上的负载。性能和可靠性的提升让无芯变压器技术适用于先进电池管理、储能、可再生能源系统,以及工业和楼宇自动化系统应用。凭借英飞凌的固态隔离式驱动器,工程师可以进一步提高电子和机电系统的效率。

 

英飞凌科技零碳工业功率事业部市场总监Davide Giacomini表示:“将无芯变压器应用于固态隔离器和继电器给电力工程师带来了巨大的改变;其RDS (on)比现有的光控解决方案降低50倍,能够用于电压和功率更高的应用。”

 

在与英飞凌的CoolMOS S7开关配合使用时,这些隔离式驱动器实现的开关设计,其电阻远低于光驱动固态解决方案。这能够延长系统设计的寿命并降低成本。与所有固态隔离器一样,这些半导体器件的性能同样优于电磁继电器,例如降低40%的功耗、以及摒除机械组件以实现更高的可靠性等。

 

该系列器件兼容英飞凌丰富的开关产品,包括CoolMOS S7、OptiMOSTM和线性FET组合。更多信息,敬请访问: www.infineon.com/ssr

 

关于英飞凌

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问 www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/market-news/

Information Number

INFGIP202402-070

Press Photos