英飞凌推出新一代 ZVS 反激式转换器芯片组,适用于先进USB-C PD适配器和充电器

2024-1-24 | 市场新闻

2024 1 24 日,德国慕尼黑讯】随着USB-C电源传输(PD)充电技术的日益普及,整个消费市场对兼容性强的充电器的需求也在增加。如今,用户需要功能强大而又设计紧凑的适配器。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出的次级侧受控ZVS反激式转换器芯片组 EZ-PD™ PAG2可以满足这一需求。该芯片组由EZ-PD PAG2P和EZ-PD PAG2S两款不同的型号组成,集成了USB PD、同步整流器和PWM控制器。它能够使用脉冲-边沿转换器(PET)CYPET121确保初级侧和次级侧之间的高效通信与隔离。该产品通过支持创新的非互补有源钳位反激式(NCP-ACF)和零电压开关准谐振反激式(QR-ZVS)拓扑结构提高了效率,适用于高能效的 USB-C适配器、充电器和旅行适配器。

 

 

EZ-PD PAG2系列芯片组能够为各种应用提供一种通用、高效的电源传输解决方案。该芯片组支持带有可编程电源(PPS)的PD 3.1标准功率范围(SPR)以及28V的扩展功率范围(EPR),可实现快速、可靠的充电。同时,该芯片组适用于各种功率,兼容BC v1.2、AFC、苹果充电和 QC5.0等充电协议,并支持90 V AC至265 V AC的通用AC线路输入,提高了这款半导体器件在全球的可用性。

 

该产品使用外部ss电容器实现了可编程软启动,具有受控上电、非连续导通模式(DCM)、临界导通模式(CrCM)和连续导通模式(CCM)以及针对不同负载条件的突发和跳跃模式。这种适应性使其成为不同地区充电设备和器件的理想选择。EZ-PD PAG2系列芯片组的功能可确保高效、灵活的电源管理,满足各种需求。

 

EZ-PD PAG2系列芯片组包含四款专用产品:

 

  • 次级侧ACF控制器EZ-PD PAG2S-AC具有高效的能量回收以及USB-PD协议功能。
  • 另一款ZVS控制器EZ-PD PAG2S-QZ主要采用QR-ZVS反激式架构并具有USB-PD 协议功能。
  • 初级侧高压启动控制器EZ-PD PAG2P 集成了各种能够提高系统性能的功能,包括高压启动、PET接收器、栅极驱动器和故障保护等。EZ-PD PAG2P的特色是还具有x电容放电功能和 V cc 升压转换器。
  • 集成同步整流(SR)的USB PD控制器EZ-PD PAG2S-PS可与第三方脉宽调制(PWM)控制器配对使用。其特色是带有一个并联稳压器,可通过光耦合器实现恒压和恒流控制。这款控制器具有同类产品中更佳的SR性能和快速开启/关闭时间,并且支持伏秒积分,可防止错误的SR导通。

 

供货情况

EZ-PD PAG2系列芯片组现已上市。EZ-PD PAG2S-QZ和EZ-PD PAG2S-AC采用32引脚QFN 封装,EZ-PD PAG2S-PS则采用了32引脚QFN封装和24引脚SOIC封装两种封装方式。EZ-PD PAG2P提供非x电容放电模式和x电容放电模式两个版本,均采用14引脚SOIC封装。

更多信息,请访问 www.infineon.com/EZ-PD-PAG2

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

关注我们: X - Facebook - LinkedIn

Information Number

INFPSS202401-047

Press Photos

  • 英飞凌推出新一代 ZVS 反激式转换器芯片组,适用于先进USB-C PD适配器和充电器
    英飞凌推出新一代 ZVS 反激式转换器芯片组,适用于先进USB-C PD适配器和充电器
    EZ-PD_PAG2

    JPG | 387 kb | 2126 x 1417 px