英飞凌与安克联合成立创新应用中心,携手发力PD快充领域并推动节能减碳
【 2024 年 1 月 25 日,德国慕尼黑和中国深圳讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX /OTCQX代码:IFNNY)近日宣布其与全球充电技术领域的领导者安克创新(Anker Innovations) 在深圳联合成立创新应用中心。该创新应用中心全面投入运营之后,将为开发能够减少二氧化碳排放的高能效充电解决方案铺平道路,从而推动低碳化进程。
随着移动设备、笔记本电脑和电池供电设备的不断增加,消费者对提高充电功率和充电速度的需求与日俱增。安克-英飞凌创新应用中心的策划最初始于2021年。经过两年的精心筹备,该创新应用中心正式成立,并发展成为汇聚诸多行业专家的研发中心。借助该创新应用中心,行业专家将基于英飞凌新一代混合反激式(HFB)控制器产品系列和用于100 W以上快充充电器的CoolGaN™IPS产品系列进行深入开发,为市场提供更高功率密度与高能效的PD快充解决方案。
其实,安克已经向市场输出了多个成功案例,比如在2022年安克就推出了100W 以上的快充产品,该产品采用了CoolGaN™技术,在业界处于领先地位。利用创新应用中心这个联合的平台,安克和英飞凌将进一步缩短应用端产品的开发周期,从而加速产品面世的时间。
英飞凌科技电源与传感系统事业部应用市场副总裁Christian Burrer先生表示:“安克是英飞凌非常重要的客户。我们双方已经在充电领域展开了深度的合作,产品和系统级解决方案涉及英飞凌多个产品线。在PD充电领域,我们为客户提供全面的产品组合与支持,包括先进的电源控制器、一流的开关电源、性能出色的硅基MOSFET和氮化镓晶体管等等。”
充电解决方案仅是一个开端,未来该联合实验室还将借助英飞凌在氮化镓等宽禁带材料方面的专业知识和技术专长,探索更广泛、更多元化的消费类应用场景。另外值得一提的是,英飞凌于2023年成功收购了GaN Systems,这一动作将显著推进英飞凌的氮化镓技术路线图,并让英飞凌同时拥有所有主要的功率半导体技术,进一步增强英飞凌在功率系统领域的领导地位。
安克创新充电及储能事业部总经理熊康先生表示:“安克与英飞凌一直保持着密切合作,在英飞凌的多种技术支持下,去年我们在中国、欧洲等众多市场都取得了不俗的成绩。我们也希望未来与英飞凌展开更多的合作。”
About Infineon
Information Number
INFPSS202401-050