英飞凌与Framework携手推出具有先进USB-C连接功能的可轻松升级、定制和维修的笔记本电脑

2024-2-2 | 市场新闻

2024 2 2 日,德国慕尼黑和美国加利福尼亚州旧金山讯】电子垃圾和很容易被淘汰的笔记本电脑一体机等问题逐渐引起了许多消费者的关注和担忧,这些消费者希望有更加绿色环保的科技产品供其选择。为此,Framework Computer与英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)合作,在近期联合推出了最新产品Framework Laptop 16。这款笔记本电脑是首款支持180 W和240 W USB-C充电的消费电子产品,该功能的实现主要归功于Framework Laptop 16使用了支持扩展功率范围(EPR)的、高度集成的双/单端口USB-C PD控制器——EZ-PD™ CCG8。

 

Framework创始人兼首席执行官Nirav Patel表示:“EZ-PD CCG8为系统设计带来了极大的灵活性,不仅能够支持最新的USB-PD 3.1快充标准,还支持我们为笔记本电脑配备了独特的扩展卡系统,使得终端用户能够自定义各个端口。”

 

英飞凌科技有线连接解决方案产品线高级副总裁Ganesh Subramaniam表示:“英飞凌正在朝着低碳化目标持续迈进,并将其贯彻到了公司的日常运营当中。很高兴我们的解决方案能够助力Framework为客户提供一款性能卓越且有助于塑造绿色低碳化未来的产品。”

 

EZ-PD CCG8是一款USB Type-C控制器。该产品可以支持双口/单口 USB Type-C,并且支持最新的USB Type-C和PD标准。这款控制器内置N沟道场效应晶体管(NFET)栅极驱动,具有故障保护和压摆率控制等功能。此外,它还搭载了一颗主频高达48 MHz的32位Arm® Cortex®-M0 Plus 处理器,并且还集成了完成TYPE-C连接所需的终端电阻R p、R d和死机电池R d。这些功能组合在一起,形成了一套完整的USB Type-C和USB PD端口控制解决方案。EZ-PD CCG8能够简化工程师的设计流程,非常适合用于个人电脑(PC)、笔记本电脑等设备中的高级连接解决方案。

 

供货情况

EZ-PD CCG8 现已上市。如需了解更多信息,请访问 www.infineon.com/ez-pd-ccg8

 

关于 Framework Computer

Framework致力于设计和生产用户能够轻松维修的笔记本电脑,而非密封的笔记本电脑一体机,从而减少电子垃圾。为了实现这一目标,该公司制造的笔记本电脑采用可以轻松更换和升级的模块化组件,既延长了笔记本电脑的使用寿命,又减少了电子垃圾的产生。除了提高笔记本电脑的可维修性,Framework还专注于以轻薄、美观的设计满足客户对高设计标准的要求。通过打造兼具可持续性和功能性的笔记本电脑,Framework为笔记本电脑行业开创了一种符合当代环境保护和消费者使用需求的新模式。这不仅是科技行业的一项重大进步,更是向塑造更加可持续未来所迈出的积极一步。

 

 

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问 www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/press/market-news/  

关注我们: X - Facebook - LinkedIn

Information Number

INFPSS202401-055

Press Photos

  • 这款笔记本电脑是首款支持180 W和240 W USB-C充电的消费电子产品,该功能的实现主要归功于Framework Laptop 16使用了支持扩展功率范围(EPR)的、高度集成的双/单端口USB-C PD控制器——EZ-PD™ CCG8。
    这款笔记本电脑是首款支持180 W和240 W USB-C充电的消费电子产品,该功能的实现主要归功于Framework Laptop 16使用了支持扩展功率范围(EPR)的、高度集成的双/单端口USB-C PD控制器——EZ-PD™ CCG8。
    EZ-PD-CCG8_BGA-97_Combi

    JPG | 294 kb | 2126 x 1097 px