英飞凌携手Worksport利用氮化镓降低便携式发电站的重量和成本
【 2024 年 3 月 11 日,德国慕尼黑和美国纽约州西塞内卡讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)宣布与Worksport Ltd.(Nasdaq代码:WKSP;WKSPW)合作,共同利用氮化镓(GaN)降低便携式发电站的重量和成本。Worksport将在其便携式发电站转换器中使用英飞凌的GaN功率半导体GS-065-060-5-B-A提高效能和功率密度。在采用英飞凌GaN晶体管后,该功率转换器将变得更轻、更小,系统成本也将随之降低。此外,英飞凌还将帮助Worksport优化电路和布局设计,进一步缩小尺寸并提高功率密度。
Worksport首席执行官Steven Rossi表示:“英飞凌高质量标准和稳固的供应链为我们提供了出色的元件,确保我们的COR系统产品线能够采用高功率密度的转换器,并帮助我们实现一流的终端产品性能。”该公司的COR电池系统既可以集成到皮卡车上,也可以通过任何太阳能电池板或墙上插座充电。通过用英飞凌的GaN功率半导体取代以往功率转换器中的硅开关,并以更高的开关频率运行晶体管,Worksport将能够降低33%的电池系统重量和高达25%的系统成本。
此次与英飞凌合作还将帮助Worksport减少制造过程中的二氧化碳排放量。GaN已在诸多市场和应用中被证明是一项能够“改变游戏规则”的技术。以数据中心为例,GaN解决方案每年可为全球节省21 TWh的能源,相当于减少了1000万吨的二氧化碳(CO2)排放 1。英飞凌科技电源与传感系统事业部GaN系统业务线负责人Johannes Schoiswohl表示:“为了进一步推动电气化和低碳化,行业需要创新的电源设计。我们将通过GaN功率半导体帮助Worksport创建用户所需的下一代便携式发电站。”
英飞凌的GS-065-060-5-B-A是一款车规级650 V增强型硅基氮化镓功率晶体管,具有极低的结壳热阻,适用于车载充电器、工业电机驱动器和太阳能逆变器等高功率应用。该产品的特点包括简单的栅极驱动要求(0V至6V)和瞬态容限栅极驱动(-20 / +10 V)等。
有关英飞凌GaN解决方案的更多信息,敬请访问 www.infineon.com/GaN。
供货情况
GS-065-060-5-B-A采用底部冷却的低电感GaNPX®封装。
更多信息,请点击 此处。
关于 Worksport
Worksport Ltd.(纳斯达克代码:WKSP;WKSPW)通过其子公司为可持续发展、清洁能源和汽车行业设计、开发、制造各种车厢盖布、太阳能集成系统以及NP(非寄生)、基于氢的真正绿色能源解决方案,并持有相关知识产权。Worksport希望充分利用其自主开发的太阳能解决方案、移动储能系统(ESS)和NP(非寄生)氢基技术,把握消费者观念向清洁能源一体化转变所带来的机遇。Terravis Energy的网站地址为terravisenergy.com。欲了解更多信息,敬请访问 www.investors.worksport.com。
About Infineon
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问 www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/press/market-news/
Information Number
INFPSS202402-059