英飞凌全新CoolSiC™ MOSFET 750 V G1产品系列推动汽车和工业解决方案的发展
【 2024 年 3 月 1 4 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出750V G1分立式CoolSiC™ MOSFET,以满足工业和汽车功率应用对更高能效和功率密度日益增长的需求。该产品系列包含工业级和车规级SiC MOSFET,针对图腾柱 PFC、T型、LLC/CLLC、双有源桥(DAB)、HERIC、降压/升压和移相全桥(PSFB)拓扑结构进行了优化。这些MOSFET适用于典型的工业应用(包括 电动汽车充电、 工业驱动器、 太阳能和 储能系统、 固态断路器、 UPS系统、 服务器/ 数据中心、 电信等)和汽车领域(包括 车载充电器(OBC)、 直流-直流转换器等)。
CoolSiC MOSFET 750 V G1技术的特点是出色的RDS (on) x Q fr和卓越的RDS (on) x Q oss优值(FOM),在硬开关和软开关拓扑结构中均具有超高的效率。其独特的高阈值电压(VGS (th),典型值为4.3 V)与低Q GD/Q GS比率组合具有对寄生导通的高度稳健性并且实现了单极栅极驱动,不仅提高了功率密度,还降低了系统成本。所有半导体器件均采用英飞凌的自主芯片连接技术,在同等裸片尺寸的情况下赋予芯片出色的热阻。高度可靠的栅极氧化层设计加上英飞凌的认证标准保证了长期稳定的性能。
全新CoolSiC MOSFET 750 V G1产品系列在25°C时的RDS (on)为8至140 mΩ,可满足广泛的需求。其在设计上具有较低的传导和开关损耗,大幅提升了整体系统效率。创新的封装更大程度地减少了热阻、帮助改善散热并优化电路内功率环路电感,在实现高功率密度的同时降低了系统成本。值得一提的是,该产品系列采用了先进的QDPAK顶部冷却封装。
供货情况
适用于汽车应用的CoolSiC MOSFET 750 V G1采用 QDPAK TSC、D2PAK-7L 和 TO-247-4 封装;适用于工业应用的CoolSiC MOSFET 750 V G1采用QDPAK TSC和TO-247-4封装。更多信息,敬请访问 www.infineon.com/coolsic-mosfet-discretes和 系列网络研讨会。
About Infineon
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问 www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/press/market-news/
Information Number
INFPSS202402-069
Press Photos
-
英飞凌全新CoolSiC™ MOSFET 750 V G1产品系列推动汽车和工业解决方案的发展CoolSiC_MOSFET_750V_QDPAK
JPG | 481 kb | 1908 x 2126 px