英飞凌推出业界首款用于电信基础设施的宽输入电压热插拔控制器XDP700-002,扩展了其XDP™数字功率保护控制器系列

2024-4-10 | 市场新闻

2024 4 10 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了业界首款-48 V宽输入电压数字热插拔控制器XDP700-002,扩展了其XDP™数字功率保护控制器系列。这款控制器具有专为 电信基础设施设计的可编程安全工作区域(SOA)控制功能,以及不超过±0.7%的超低电流报告误差,能提高系统故障检测和报告的准确性。此外,该产品还采用升压模式控制技术,可在非最佳SOA系统中更安全地开启场效应晶体管(FET)。这一XDP™产品系列的新成员专为各种电信应用量身定制,包括远程无线电头端电源、基站配电、有源和无源天线系统、5G小型蜂窝基站电源,和电信 UPS 系统。

 

 

XDP700-002 采用“三合一”架构,结合了用于监测和故障检测的高精度遥测、针对功率 MOSFET优化的数字 SOA 控制,以及适用于n沟道功率MOSFET的集成栅极驱动器。XDP700-002 具有-6.5至-80 V的极宽工作输入电压范围,能够承受高达 -100 V 的瞬态电压长达500 ms,其电流和电压遥测误差分别只有0.7%和0.5%。达到PMBus TM 标准的精确主动监测功能可以提高系统可靠性。严重过流(SOC)时,可编程栅极关断功能可在1 µs内实现稳健的关断操作。先进的闭环SOA控制确保了更高的MOSFET可靠性,全数字工作模式更大程度地减少了对外部半导体元件的需求,提供了一个紧凑的解决方案,使其成为空间受限设计的上佳选择,具有极高的成本效益。

 

凭借外部FET选项和一次性可编程(OTP)选项,XDP700-002能提供灵活的故障和警告检测编程,以及用于各种使用模式的抗尖峰脉冲水平。其模拟辅助数字模式可向后兼容传统模拟热插拔控制器。XDP700-002稳健的功能和适应性充分体现了英飞凌在电信基础设施创新和系统可靠性方面的持续投入。

 

这款控制器可出色搭配英飞凌OptiMOS™和OptiMOS™线性FET产品组合,实现可靠而强大的系统性能。

 

供货情况

XDP700-002热插拔和系统监测控制器IC采用 VQFN-29 6x6 封装,现在即可订购。更多信息,敬请访问 www.infineon.com/xdp700-002

 

关于英飞凌

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问 www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/press/market-news/  

Information Number

INFPSS202403-080

Press Photos

  • 英飞凌推出业界首款用于电信基础设施的宽输入电压热插拔控制器XDP700-002,扩展了其XDP™数字功率保护控制器系列
    英飞凌推出业界首款用于电信基础设施的宽输入电压热插拔控制器XDP700-002,扩展了其XDP™数字功率保护控制器系列
    XDP700_VQFN-29-1

    JPG | 306 kb | 1221 x 833 px