石头科技扫拖机器人采用英飞凌和湃安德的混合飞行时间系统
【 2024 年 9 月 5 日,德国慕尼黑讯】在“2024柏林国际消费电子及家电展览会”上(IFA 2024),全球智能家用机器人领导者石头科技(Roborock)推出智能扫拖一体机器人Roborock Qrevo Slim。该机器人配置的创新3D摄像头导航避障模块采用了全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)提供的REAL3™ 飞行时间(ToF)成像仪。该技术能够缩小产品尺寸并提高可靠性。与传统扫拖机器人约100 毫米的机身高度相比,Roborock Qrevo Slim的整体高度仅为 82毫米,使其能够通过更低、更窄的空间,且具有高度的可靠性。
英飞凌科技环境传感产品线副总裁Andreas Kopetz表示:“英飞凌REAL3™ ToF与石头科技清洁机器人的集成是英飞凌技术应用于加速智能家居领域产品创新的典范。我们的混合ToF解决方案瞄准快速增长的消费机器人市场,使客户能够在降低系统成本和复杂性的同时,开发出独特的机器人设计。”
石头科技与英飞凌、湃安德(pmdtechnologies)和OMS联合开发的下一代机器人解决方案,以混合飞行时间(hToF)系统取代传统的激光测距仪(LDS)模块和避障模块。hToF结合了英飞凌REAL3™ ToF成像仪、双红外照明光源和湃安德的处理技术,为消费级机器人提供了强大的解决方案。该技术还支持OMS集同步定位和地图构建(SLAM)、避障以及悬崖探测功能于一体的摄像头模块。
湃安德执行董事会成员Jochen Penne表示:“湃安德的hToF系统为石头科技近期的创新提供了动力,我们在该系统的发展和优化过程中发挥了重要作用,对此我们深感自豪。通过将先进的 3D 像素、在红外照明方面的专业经验,以及处理技术融入hToF模块,湃安德打造出一款高效、紧凑的解决方案,显著增强了导航和避障能力。”
高分辨率的深度和视觉数据非常适合强大的避障算法,而基于hToF深度数据的开源SLAM算法可生成高精度地图,确保了导航的准确性和可靠性。此外,hToF 还能在黑暗和强光下工作,其计算效率出色且过程简单,例如,在八个可用内核中,只需一个Cortex A55处理器内核就能完成深度处理和 SLAM 计算任务。
石头科技自2016年起率先量产LDS 技术,并将其作为扫地机器人的标准配置进行推广。另外,该公司还率先在其新一代扫地机器人中采用hToF系统。
供货情况
了解关于英飞凌REAL3™ ToF成像仪解决方案的更多信息,敬请访问:
关于湃安德
湃安德(pmd)是全球领先的基于CMOS的3D飞行时间数字成像技术供应商,总部位于德国锡根,在美国、中国和韩国设有子公司。该公司成立于2002年,在基于pmd的应用、pmd测量原理及应用领域拥有超过450项全球专利。pmd 的3D传感器可应用于工业自动化、机器人、汽车以及广泛的消费类应用领域,如AR/XR头显、智能手机和智能家居等。
如需了解更多信息,请访问pmdtec.com
About Infineon
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问 www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/
关注我们: 英飞凌官微 - X - Facebook - LinkedIn
Information Number
INFPSS202409-137