英飞凌推出XENSIV™ PAS CO2 5V传感器,用于提高楼宇能效和空气质量

2024-10-8 | 市场新闻

2024 10 8 日,德国慕尼黑讯】楼宇是全球能源消耗和碳排放的主体,为进一步推动低碳化,提高楼宇能效至关重要。我们需要创新的解决方案来优化能源消耗,同时确保健康的室内环境。为满足这一需求,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出全新XENSIV™ PAS CO2 5V传感器。这款基于光声光谱(PAS)技术打造的传感器可根据实际使用情况调整通风,从而提高能效,减少楼宇碳足迹。该半导体器件适用于商业和住宅楼宇中的供暖、通风和空调(HVAC)系统,以及房间控制器和恒温器等应用,还适用于智能照明、空气净化器、会议系统和智能扬声器等物联网和消费类设备,以及智能园艺和智能冰箱等新型应用。

 

英飞凌科技环境传感产品线副总裁Andreas Kopetz表示:“环境传感产品是英飞凌传感器产品组合中的重要支柱。二氧化碳传感器通过持续监测室内空气质量并相应调整通风系统,在智能家居和楼宇中起到愈发重要的作用。英飞凌的XENSIV™ PAS CO2 5V传感器解决方案能为楼宇使用者提供更健康的生活环境,并显著降低能耗,提高楼宇的可持续性。”

 

XENSIV™ PAS CO2 5V可实时提供精准的空气质量数据。它采用与XENSIV™ PAS CO2 12V传感器相同的14x13.8x7.5 mm³ 微型外形尺寸,能够无缝集成到各类应用中,由于尺寸一致,用户就可以轻松采用两个产品都适用设计,或两种不同的终端产品应用相同的设计。与12V型号相比,5V型号采用5V电源,进一步简化了适配。此外,其响应时间从12 V产品的 90 秒大幅缩短至 55 秒,提高了各类应用的效率,使动态环境中的数据采集速度变得更快,反应更灵敏。该传感器的防尘设计符合 ISO 20653:2013-02标准,能够延长设备在多尘环境中的使用寿命,并更大程度地降低维护要求。另外,该传感器支持UART、I²C 和 PWM 接口,可与微控制器和其他数字系统无缝集成,简化了设计与开发流程。最后,这款性能强大的传感器还符合国际公认的 WELL TM 绿色楼宇性能标准,可提高环境的可持续性和财产价值。

 

XENSIV™ PAS CO2 5V传感器的所有主要组件均按照英飞凌的高质量标准自主开发。其中包括一个专用微控制器,该微控制器负责运行先进的补偿算法,提供直接、可靠的实际二氧化碳浓度ppm读数。另外,依靠提供的配置选项,该使传感器成为市场上功能最齐全的即插即用型二氧化碳传感器之一。而这些配置选项包括专用的 ABOC(自动基线偏移校准)、压力补偿、信号报警、采样率和测量通知,尤其有助于功耗管理。这款传感器采用SMD封装和卷带包装,有利于简易组装,和快速、大批量的生产。

 

供货情况

XENSIV™ PAS CO2 5V现已上市。

 

更多信息,请访问 www.infineon.com/co2

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至930日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:  https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFPSS202409-141

Press Photos

  • XENSIV™ PAS CO2 5V
    XENSIV™ PAS CO2 5V
    PASCO2V15

    JPG | 398 kb | 2126 x 1883 px