PCIM Europe 2024:英飞凌以创新半导体解决方案推动低碳化和数字化进程,创造更加绿色的未来

2024-6-7 | 市场新闻

2024 6 7 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)将在PCIM Europe 2024上展示其最新半导体、软件和工具解决方案如何应对当今的绿色和数字化转型挑战。英飞凌将围绕“数字低碳,共创未来”,展示业界广泛的功率电子产品组合,涵盖硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等各种相关功率技术。英飞凌本次展出的面积较往年更大——将在7 号展厅的 740 号主展台展示基于Si和SiC的创新解决方案,并在相邻的 169 号展台专门展示各类GaN产品组合。此外,参观者还可以 注册英飞凌的数字活动平台。

 

英飞凌 PCIM 2024 的亮点

通过展示产品、演示和设计辅助工具,英飞凌将说明其在功率管理方面从产品到系统的专业技术如何帮助工程师平衡运营规范和应用要求。演示将包括以下领域的解决方案:

 

  • 宽禁带技术:宽禁带材料正在彻底改变功率电子器件和各种应用,推动绿色和数字化转型。英飞凌将展示可以帮助提高整体能效的CoolSiC™ MOSFET 650 V和1200 V Generation 2 。另外,英飞凌还将展示扩展后的 GaN 解决方案产品组合,提供各种创新的封装、分立和集成解决方案。

 

  • 可再生能源、储能和高压直流电:凭借功率解决方案,英飞凌利用风能、太阳能和高效的储能系统实现了环保的能源生产方式。在PCIM展会上,英飞凌将展示一系列适用于单相和三相混合太阳能逆变器的解决方案,以及现场功率分析服务,这些服务有助于更大限度地延长转换器正常运行时间和实时优化运行。

 

  • 工业自动化、电机驱动和控制:凭借先进的功率半导体,英飞凌为智能工厂中的高可靠性、高能效电机和驱动解决方案奠定基础。这是通过将高效能源管理和智能电机控制解决方案、先进的传感器功能以及可靠的连接组件相结合实现的。此外,英飞凌还将展示其不断扩大的固态继电器和断路器产品系列,以及用于高端压电堆 IGBT的堆叠组装解决方案。

 

  • 信息和通信技术:英飞凌展示的创新技术不仅能够满足日益增长的能源需求,同时还能促使AI变得更环保,并为更高效的AI服务器奠定基础。这些技术包括两相电源模块、集成负载点解决方案和转换器等。另外,公司还将展示包括Si、SiC和GaN电源开关在内的前沿解决方案,它们能满足服务器技术和电信网络不断发展的需求,提升各行各业的效率、可靠性和创新。

 

  • 电动交通、电动运输和充电解决方案: 英飞凌提供适用于牵引逆变器、车载充电器、直流-直流转换器和电池管理系统的领先电源解决方案,在助力开发商和制造商的同时,推动电动交通、电动运输、电动汽车和相应充电基础设施的快速发展。这一区域将重点展示采用融合、单侧冷却和分立概念的牵引逆变器、用于商用车和轨道交通的牵引逆变器系统,以及大功率快速充电解决方案。

 

  • 智能和互联家庭:英飞凌拥有领先的定制化即用型解决方案技术组合,可帮助制造商开发创新的家居系统设计,满足对智能、互联和节能生活解决方案日益增长的需求。这一区域将重点展示USB-C 充电解决方案、便携式电池供电焊接解决方案、住宅热泵,以及空调系统。

 

除展台展示外,英飞凌还将出席PCIM的同期会议和各种论坛,例如:英飞凌Gerald Deboy博士将于6月13日上午8点45分发表题为“超大规模数据中心最新一代处理器的挑战和解决方案 ”的主题演讲。

 

英飞凌将参加 PCIM Europe 2024

欧洲电力电子系统及元器件展(PCIM Europe)将于2024年6月11日至13日在德国纽伦堡举行。英飞凌将在7号展厅470号和169号展台展示其低碳化和数字化产品和解决方案。公司代表还将在同期举办的PCIM会议和论坛上发表多场演讲并与演讲者进行讨论。想在本届展会上采访英飞凌专家的媒体请发送电子邮件至 media.relations@infineon.com。对简报会感兴趣的行业分析师请发送电子邮件至 MarketResearch.Relations@infineon.com。进一步了解英飞凌在PCIM 2024展会上的亮点,敬请访问 www.infineon.com/pcim

 

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至930日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:  https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFXX202405-107

Press Photos

  • PCIM Europe 2024:英飞凌以创新半导体解决方案推动低碳化和数字化进程,创造更加绿色的未来
    PCIM Europe 2024:英飞凌以创新半导体解决方案推动低碳化和数字化进程,创造更加绿色的未来
    Infineon_PCIM_2024

    JPG | 154 kb | 2126 x 797 px