英飞凌推出符合高标准汽车应用要求的新型OPTIREG™ TLF35585电源管理芯片

2025-3-18 | 市场新闻

2025 3 18 , 德国慕尼黑讯】OPTIREG™电源管理芯片(PMIC)产品组合可实现高效电压调节,提供了带有直流-直流(DC/DC)和线性稳压器以及跟踪器的前置和后置稳压器架构。除供电外,该系列还集成了额外的监控和控制功能,支持客户开发用于安全相关应用的汽车ECU。为了进一步支持开发人员,全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)持续扩大 OPTIREG™ PMIC系列的产品组合,推出了符合高标准汽车系统要求的集成式多轨电源解决方案OPTIREG™ PMIC TLF35585。TLF35585能够为 AURIX™和其他微控制器(MCU)提供可靠的供电,满足更高功能安全要求,从而实现稳健的系统。因此,这款新型电源解决方案适用于严苛汽车环境中的功能安全应用,尤其是在底盘、动力总成、域控和传动领域。

 

 

TLF35585 PMIC包含一个升压降压预调节器,可为微控制器电源、通信电源和精确电压基准提供后置稳压电压轨。。它还带有两个跟踪器,跟踪参考电压,以向板外传感器供电。TLF35585的主要监控功能有可配置的窗口看门狗(时间触发器)、功能看门狗(问题和响应触发器)、错误引脚监控和电压监控器。为了与MCU进行交互,这款PMIC还提供16位 SPI、中断和复位功能。该产品达到ISO 26262最高系统安全级别ASIL D,并且结温范围扩展到最高175°C。其宽开关频率范围可提高效率,并支持小型滤波器元件的使用。此外,该IC还集成了灵活的状态机、带有定时器的唤醒功能和待机稳压器,因此用途广泛。OPTIREG™ PMIC TLF35585采用小型VQFN-48封装或TQFP-48封装,这两种封装均为热增强型封装,并且完全达到 AEC-Q100标准(0 级)。

 

供货情况

OPTIREG™ PMIC TLF35585现已上市。了解更多信息,请访问 www.infineon.com/optireg-pmic

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至930日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:   https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFATV202502-052

Press Photos