英飞凌ModusToolbox™添加对苹果“查找”网络配件的支持

2025-3-20 | 市场新闻

2025 3 20 , 德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码: IFNNY)近日宣布,其旗下ModusToolbox TM开发平台中的AIROC™ CYW20829、PSOC™ 63蓝牙微控制器(MCU)、AIROC™ CYW5591x Wi-Fi/BT无线MCU和AIROC™ CYW5551x现均已支持苹果“查找”网络配件。该功能使客户能够轻松构建具有“查找”(Find My)网络功能和更优电池性能的低功耗蓝牙设备。

 

苹果“查找”网络由10多亿台苹果设备组成,可通过iPhone、iPad 和 Mac 上的“查找”应用或Apple Watch 上的“查找物品”(Find Items)应用定位兼容的个人物品,是一种简便、安全的方法。加入“查找”网络配件计划的第三方公司能够在其产品中内置“查找”功能,使用户即便不在附近,也能访问苹果的“查找”应用,定位和追踪重要物品。“查找”网络是匿名网络并且使用了高级加密技术,这意味着除用户本人以外的任何人,甚至苹果、英飞凌或“查找”网络配件制造商都无法查看设备的位置或信息。

 

为新增和现有设备添加对“查找”网络的支持

 

英飞凌通过ModusToolbox TM为其CYW20829、PSOC™ 63蓝牙MCU、CYW5591x Wi-Fi/BT无线MCU和CYW5551x增加了苹果“查找”网络功能,使获得苹果“查找”网络配件计划认证的客户能够为蓝牙终端产品添加“查找”功能,包括电动自行车、电动工具、健身追踪器、钥匙扣、智能手表、录音机、智能眼镜、摄像头等。

 

英飞凌科技无线产品线副总裁 Shantanu Bhalerao 表示:“苹果的‘查找’网络为所有蓝牙物联网设备带来了一项全新的功能 ,即通过iPhone、iPad、Mac 或Apple Watch对设备进行定位。我们很高兴英飞凌的蓝牙和Wi-Fi无线MCU能够加入该计划。”

 

CYW20829 MCU 依靠高集成度降低物料(BOM)成本。该MCU集成了功能强大的 96 MHz Arm® Cortex®-M33 应用MCU和专用于蓝牙控制器的辅助Arm® Cortex-M33。CYW20829 配备256 KB应用SRAM以及1个支持XIP功能的Quad SPI接口,能够灵活选择外部闪存,并且支持多种外设,包括CAN FD、PDM、I2S、ADC 和定时器等。

 

PSOC™  63 MCU 搭载AIROC™低功耗蓝牙模块以及150-MHz Arm® Cortex-M4和100-MHz Arm® Cortex-M0+双核处理器,可以提供更强的计算能力,并针对AI/ML边缘应用进行了优化。该MCU集成了可编程模拟前端、业界领先的CAPSENSE™触摸感应用户界面和低功耗蓝牙无线射频单元。PSOC™ 63支持丰富的可配置MCU外设,具有84个可编程GPIO和 6 个过压耐受能力引脚,适用于各种物联网应用。

 

CYW5591x超低功耗单芯片Wi-Fi/BT无线MCU具有 1x1单/双/三频 Wi-Fi 6E、低功耗蓝牙5.4、ARM TrustZone、PSA Level 2认证和Matter IC,是一款提供安全、可靠连接的低功耗MCU。该器件针对物联网(包括智能家居、工业和便携式设备)进行了优化,既可单独使用,也可搭配主处理器支持双网络协议栈功能用于从主处理器卸载连接功能。

 

CYW5551x是一款1x1单/双/三频Wi-Fi 6/6E和蓝牙/低功耗蓝牙6.0组合 IC,该产品通过高性能、低功耗的单芯片组合提供超越无线标准的安全可靠连接,其经过优化的节能设计专为智能家居、可穿戴设备和小型应用打造。这款经济实惠的产品在先进的Wi-Fi 6/6E和蓝牙/低功耗蓝牙功能与性能和省电之间实现了平衡,能够满足物联网连接需求。

 

AIROC™产品使用Android、Linux、RTOS平台的通用软件框架,并与英飞凌的 ModusToolbox TM 软件和工具预集成,使开发人员能够按照预算如期推出高品质的差异化产品。

 

关于英飞凌

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至930日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:   https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFCSS202502-064

Press Photos

  • 苹果“查找”
    苹果“查找”
    AppleFindMy

    JPG | 315 kb | 2126 x 2126 px