英飞凌推出CoolSiC™肖特基二极管2000 V的TO-247-2封装,在提升效率的同时简化设计

2025-3-14 | 市场新闻

2025 3 14 , 德国慕尼黑讯】目前,许多工业应用正朝着更高功率水平、且功率损耗最小化的方向发展,实现这一目标的方法之一是提高直流母线电压。针对这一市场趋势,全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)于 2024年9月推出CoolSiC™肖特基二极管2000 V G5产品系列,这是首款击穿电压达到2000 V的碳化硅二极管分立器件。该产品系列目前扩展到TO-247-2封装,其引脚可与现有的大多数TO-247-2封装兼容。该产品系列非常适合最高直流母线电压为1500 V DC的应用,是太阳能和电动汽车充电桩的理想之选。

 

这款TO-247-2 封装的2000 V CoolSiC™肖特基二极管G5的额定电流范围为10 A至80 A。相比1200 V 解决方案,这款产品能使开发人员在应用中实现更高功率等级,同时将器件数量减半,从而简化整体设计,并有助于从多电平拓扑结构无缝过渡到两电平拓扑结构。


此外,TO-247-2 封装的肖特基二极管还采用.XT互联技术,大大降低了热阻抗,提高了热管理能力。它还通过HV-H3TRB可靠性测试,验证了在潮湿环境中的稳定性。这款二极管没有反向恢复和正向恢复,且具有正向电压低的特点,从而确保了系统性能的提升。


2000 V二极管系列可与英飞凌2024年春季推出的TO-247Plus-4 HCC 封装CoolSiC™ MOSFET 2000 V完美匹配。除TO-247-2 封装外,CoolSiC™肖特基二极管 2000 V还提供 TO-247PLUS-4 HCC封装。

 

供货情况

TO-247-2封装CoolSiC™肖特基二极管2000 V G5系列现已上市。此外,英飞凌还提供 2000 V CoolSiC™产品系列的 评估板以及配套的栅极驱动器产品组合。了解更多信息,请访问 www.infineon.com/diodes-2000v-g5

 

关于英飞凌

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至930日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:   https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFGIP202503-079

Press Photos