英飞凌推出专为AI服务器优化的新型48 V热插拔控制器,扩展其XDP™数字保护产品系列

2025-3-14 | 市场新闻

2025 3 14 , 德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX/OTCQX代码:IFNNY)扩展旗下XDP™ 数字保护产品系列,推出 XDP711-001。这是一款拥有 48 V 宽输入电压范围的数字热插拔控制器,具备可编程安全操作区域(SOA)控制且专为高功率 AI 服务器设计。该控制器拥有出色的输入及输出电压监控与报告功能,精度达 ≤0.4%,还有系统输入电流监控与报告功能,在全 ADC 范围内精度达≤0.75% ,可提升系统的故障检测和报告准确性。

 

XDP711-001热插拔控制器采用脉冲 SOA 电流控制技术,即使在未采用最佳场效晶体管(FET)的系统中也能实现更安全的开启,从而降低系统物料(BOM)成本。这一XDP™产品系列的新成员专为驱动多个并联 MOSFET而设计,支持高功率设计这一AI服务器的关键需求。

 

XDP711-001 采用三区块架构,该架构结合用于监控和故障检测的高精度遥测技术、针对功率MOSFET优化的数位 SOA 控制,以及能够驱动最多8个N型功率 MOSFET的高电流整合式驱动器,支持4 kW、6 kW和8 kW电力传输板(PDB)设计。这款新型热插拔控制器可在 7 V 至 80 V宽输入电压范围内运行,并能承受高达100 V的瞬时电压长达500毫秒,提供 ≤1.15% 精度的输入功率监控和报告。它具备兼容高速 PMBus™的主动监控功能,可提升系统可靠性。在严重过电流(SOC)情况下,可编程栅极关闭功能可于短短1微秒内迅速且确实地执行关闭操作。其他功能包括 IMON、PMON 以及突波抗扰能力,能进一步提高系统可用性。此外,全数字操作模式能大幅减少外部组件需求,实现紧凑的解决方案,使其成为空间受限的设计中兼具成本效益的理想选择。

 

通过外部FET选择和一次性可编程(OTP)选项,XDP711-001可针对各种使用模式,灵活进行故障和警告侦测,以及去抖动(de-glicth)定时器的程序设计。其模拟辅助数字模式(AADM)则可向下兼容传统模拟热插拔控制器。

 

英飞凌科技IC产品线副总裁 Magdalene Boebel 表示:“英飞凌XDP711-001热插拔控制器凭借功能丰富的高精度模拟前端,以及全面的健康监控、遥测、可编程性和预设MOSFET SOA,将能够出色应对当前可插拔AI服务器解决方案设计中的挑战。XDP711-001强大的功能和适应性体现了英飞凌对创新的不懈追求,为AI服务器及其他应用(如网络路由器和交换机)树立了系统可靠性的新标杆。”

 

这款控制器可搭配英飞凌OptiMOS™ 和 OptiMOS™ LinearFET 产品组合,提供可靠而强大的系统性能。

 

供货情况

XDP711-001热插拔和系统监控控制器 IC采用VQFN-29 6mm x 6mm封装,将于2025年中起正式开放订购。了解详细信息,请参考 www.infineon.com/protection-and-monitoring-ics ,或前往2025年3月16日至20日在美国佐治亚州亚特兰大举办的 应用电力电子会议( APEC 上参观英飞凌展位。

关于英飞凌

 

 

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至930日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:   https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFPSS202503-077

Press Photos

  • 采用VQFN29封装的XDP711
    采用VQFN29封装的XDP711
    XDP711_VQFN29

    JPG | 280 kb | 1500 x 776 px