英飞凌小巧射频收发器抒写手机设计新篇章

2006-1-26 | 商业及财经媒体

2006年2月6日,德国慕尼黑讯——每一部手机都需要一个无线接收器和一个无线发射器,以便在手机用户和移动网络基站之间传输信号。自上个世纪90年代初期以来的技术发展、众多法规和限制条款的出台,以 及电信运营服务的不断推出,促使移动通信频率日趋多样化。

今天,最重要的数字化移动网络,即GSM/EDGE(全球移动通信系统/增强数据率GSM进化)网络,拥有4个不同的频段,而新一代UMTS(通用移动通信系统)网络拥有6个频段。消 费者可以选择的手机类型越多,运营商之间的竞争就越激烈,结果是服务价格不断下降。但是,这同时意味着,手机制造商在设计产品时,必须考虑它们能否在不同的频段正常工作,而 每个频段都要求手机具备复杂的半导体解决方案。

总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技股份公司最新推出的射频集成电路(RF IC)能够支持GSM/EDGE和UMTS移动通信网络的所有频段。这种名为SMARTi 3GE的芯片面积仅为6 X 6毫米(0.24 X 0.24英寸),采用标准化低功耗高性能CMOS工艺制造而成。CMOS是射频电路的最新发展成果,通常要求采用专门的制造工艺。SMARTi 3GE是一种单芯片射频解决方案,集 GSM/EDGE和UMTS收发功能于一身。相比英飞凌先前的双芯片解决方案而言,这种产品能够使先进的双模多频手机印制电路板空间节省40%以上,这不仅为进一步缩小手机的体积铺平了道路,而 且为改变手机设计创造了条件。更重要的是,它能够让用户真正做到“一机在手,全球漫游”,因为他们的手机能够同时支持世界各地现有的GSM/EDGE网络和未来的UMTS网络。此外,这 种身型小巧的射频收发器能够实现下载速率高达7.2Mbps的音视频流媒体传输。

2005年,英飞凌售出了1.8亿多只射频收发器,堪称手机射频接收发器的全球市场领导者。据专家估计,该公司约占据全球手机射频收发器市场20%的份额。

英飞凌简介

总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技公司,为汽车和工业行业、固网通信市场提供半导体和系统解决方案,以及安全移动解决方案以及内存产品。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、加拿大、亚 太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。2005财年(截止到9月份),公司实现销售额67.6亿欧元,在全球拥有约36,400名雇员。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并 在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com。

本新闻稿可从以下网址找到: http://www.infineon.com/news/。

Information Number

INFCOM200601.029