英飞凌推出多模高能效WiMAX/WiFi CMOS 射频收发器,扩大其市场领先的CMOS射频产品组合
2007年3月27日,德国慕尼黑/佛罗里达州奥兰多讯——通信集成电路领先供应商英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)今 天宣布推出面向WiMAX/WiFi应用的全球最小的单芯片多模双频CMOS 射频收发器。SMARTi ®WiMAX在单一CMOS射频硅芯片中同时支持IEEE 802.16e WiMAX及IEEE 802.11b/g WLAN,可使宽带无线应用整合3G之外的增值服务,包括高速数据下载、视频共享及VoIP等。SMARTi ®WiMAX支持所有许可的WiMAX频率,可用于全球部署,并 利用单一射频装置实现无缝漫游。
SMARTi®WiMAX利用英飞凌先进的半球栅阵列封装技术,外形尺寸仅为5 x 5 平方毫米,比其他厂商的解决方案要小一半左右。同时,功耗也比业界基准低50%,使SMARTi® WiMAX成为高能效解决方案。通过将所有必要的可配置基带滤波器集成至芯片中,减少系统的零件数量,进一步为手机制造商节省成本。SMARTi® WiMAX支持多个通道带宽(3.5 MHz到20 MHz)以 及广泛的参考时钟频率,是高度灵活的解决方案,可利用芯片的标准模拟I/Q及SPI串行编程接口,与市场上任何WiMAX或WiFi基带芯片实现连接。
IMS研究部门主管Alex Green指出:“英飞凌推出SMARTi® WiMAX,使其成为首家提供综合性WiMAX/WiFi射频解决方案的供应商。”他还补充说:“IMS预计WiMAX IC市场将于2012年达到15亿美元,这主要是由综合性WiMAX/WiFi解决方案驱动的。英飞凌已在该快速成长的市场占据了领先地位。”
“多模SMARTi®WiMAX可使终端用户设备支持多种不同网络环境中的全新高速服务,使无线通信服务供应商改善产品,赢得更多的收益。”英飞凌副总裁兼射频引擎业务部总经理Stefan Wolff指出,“英飞凌凭借适用于所有无线通信标准的领先射频解决方案,在无线通信市场获得了丰富的经验。目前,我们已作好准备为客户提供适用于3G之外应用的一流WiMAX 射频解决方案。”
关于SMARTi®WiMAX
SMARTi® WiMAX是全球最小的双频射频收发器,能够以单一CMOS射频硅芯片同时支持IEEE 802.16e WiMAX及IEEE 802.11b/g WLAN。SMARTi® WiMAX采用尖端的射频CMOS工艺,外形尺寸仅为5 X 5 平方毫米,支持802.16e标准,具有出色的EVM(误差矢量幅度)和最低的功耗。由于具备超低噪音,SMARTi® WiMAX有助于大大降低WiMAX前端的尺寸和组件数,因为其无需采用当前解决方案使用的外置低噪前置放大器。除了支持64QAM(64级正交幅度调制),SMARTi® WiMAX还支持未来4G标准所需的LTE(长期演进)要求。
About Infineon
总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2006财年(截止到9月份),公司实现销售额79亿欧元( 包括奇梦达的销售额38亿欧元),在全球拥有约42,000名雇员(其中奇梦达雇员约12,000人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX
如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com.cn
Information Number
INFCOM200703.050