电视机买家的福音:英飞凌芯片大幅降低平板电视功耗
2007年9月4日,德国Neubiberg讯 ——全球功率电子器件领先供应商英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)今日发出了消费类电子产品对功率需求日益提高的警示信息,同 时介绍了一些能够提高能效的产品。与只需50至70瓦即可提供逼真图像的传统CRT电视相比,目前,某些LCD平板电视功耗高达300瓦以上。导致高功耗的主要原因是平板技术需要通过背光照明,提供高对比度图像。 然而,某些型号的电视,包括德国电视制造商Loewe提供的Individual 46 和 Individual 40 Selection DR+ ,可大幅降低功耗。这 两款LCD平板电视的功率分别为165 和 150瓦,目前在40英寸(101厘米)以上的LCD电视能效排行榜上高居榜首( www.topprodukte.at)。这些电视机采用了英飞凌多个电源芯片,有助于确保最少的能量转化成了热量。
“一般消费电子产品电源的电子组件浪费的能量约占总能量的8%。与之相比,我们的电源芯片可使能源效率提高约25%。”英飞凌电源管理芯片业务部主管Andreas Urschitz指出,“ 这种浪费成本可达到每台电视机每年40欧元。”
根据市场研究机构iSuppli调查,市场对大型平板电视的需求将会继续加大。今年,该类电视机的全球销量将超过3.5亿台,到2011年,预计将提高至6亿台左右,占电视机总销量的65%。
英飞凌电源芯片可用于将市电交流电压转变成直流电压,并能连续不断地生成多种不同的直流电压。
About Infineon
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2006财年(截止到9月份),公司实现销售额79亿欧元( 包括奇梦达的销售额38亿欧元),在全球拥有约42,000名雇员(其中奇梦达雇员约12,000人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已在法兰克福股票交易所和纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。
如欲了解更多信息,敬请登录: www.infineon.com
Information Number
INFXX200708.085
Press Photos
-
The LCD flat screens Individual 46 and Individual 40 Selection DR+ from German TV maker Loewe currently head the LCD television energy efficiency rankings (www.topprodukte.at) for models with screen sizes above 101 cm thanks to a number of Infineon power supply chips.INFXX200708-085
JPG | 436 kb | 2268 x 2700 px