奥托立夫创新安全带预紧系统选用英飞凌汽车功率半导体
2008年10月28日,瑞典斯德哥尔摩与德国Neubiberg讯——奥托立夫公司(NYSE:ALV和SSE:ALIVsdb)和英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)今天联合宣布,奥 托立夫选中英飞凌作为其下一代安全带预紧系统(主动式安全带)的功率半导体的独家供应商。英飞凌的这种功率芯片能够采用相对较大的电流在极短的时间内对电机实施控制,它 是最近批量上市的NovalithlCTM家族的成员。奥托立夫公司是全球最大的汽车安全系统供应商,通过使用电机和电子装置在发生碰撞前的几毫秒内收紧安全带,提高驾乘人员的安全性。英 飞凌的芯片对于电机的控制和供电起到关键作用。奥托立夫公司正在批量增产这种目前只在高档汽车中使用的主动式安全带系统。
创新主动式安全带提高乘车的安全性和舒适性
奥托立夫的主动式安全带使用了带有英飞凌NovalithlC功率芯片的小型电机,提高了乘车的安全性和舒适性。例如,在即将发生碰撞时,驾乘人员的安全带将自动收紧,在碰撞前改善安全带的松弛状况, 从而减少肋骨骨折以及其他伤害的风险。奥托立夫的创新安全带预紧系统能够根据碰撞的严重程度和驾乘人员的体重调节约束力。这种安全带预紧系统还能在系安全带时轻轻地收紧安全带,提高舒适度。与 普通的烟火式安全带预紧系统不同,主动式安全带能在过弯时自动收紧,减小离心力对身体的影响。
“我们在创新安全系统方面的丰富经验加上英飞凌在半导体领域的专业技术知识导致了这种主动式安全带预紧系统的产生。”奥托立夫电子公司总裁Steve Rode指出,“我们选择英飞凌,是 因为英飞凌长期以来一直致力于高质量汽车解决方案的研发。另外英飞凌多年来一直是我们的供应商。”
“汽车安全电子装置一直是英飞凌的重要业务领域。我们的汽车芯片可为欧盟到2010年将交通事故数量减少一半的目标提供支持。英飞凌的目标是:提供更智能化的汽车芯片,使汽车变得更安全、更 方便和更节能。”英飞凌高级副总裁兼汽车事业部总经理Claus Geisler说,“ 我们的NovalithlC系列将我们在汽车功率芯片技术方面的核心能力与当前最先进的芯片堆叠和芯片相邻封装技术融合在一起。”
汽车内使用功率芯片的小型电机多达70个
当今的中档汽车平均使用40-50个小型电机,用于控制车内不同的部件,其中包括方向盘、座位、车窗和天窗。对于高档汽车而言,这一数字甚至达到70左右。根据市场调查公司Strategy Analytics于2008年5月发布的研究报告,英飞凌是世界第二大和欧洲第一大汽车半导体供应商,占全球汽车半导体市场份额的9.4%。2007财年全球汽车半导体市场的总额达193亿美元。奥 托立夫占全球安全带市场份额的三分之一以上。去年,该公司销售了超过1.1亿套安全带系统,其中大约一半是传统的不可逆烟火式预紧系统,这种系统在撞击发生时收紧安全带。
NovalithlC技术信息
NovalithIC在约1平方厘米的小型封装中融合了三个集成电路——两个功率芯片和一个用于控制和监测功率级的逻辑电路,采用了最新的芯片相邻和芯片堆叠技术。N ovalithIC系列提供了面向电机驱动应用的全集成式高电流半桥。该器件拥有业界领先的70A电流的电机驱动能力,电子元件的板上空间减小了一半。功率输出不断根据应用需要进行调节——这 种特性可将能耗降低80%。由于标准通态电阻仅为16m,静态电流仅为7A,这种器件还非常节能。NovalithIC采用无铅(绿色)封装,适用于多种应用,从小型电机(如汽车中的燃油泵和风挡刮水器)到 大功率设备(如钻机、空调系统和发动机冷却风扇)。
奥托立夫主动式安全带中采用的NovalithIC芯片为无铅产品。
欲了解英飞凌汽车功率半导体和NovalithIC芯片的更多信息,敬请登陆:
www.infineon.com/automotivepower 和 www.infineon.com/novalithic 或登陆我们的播客: www.infineon.com/podcast
欲了解奥托立夫主动式安全带系统的更多信息,敬请登陆:
www.autoliv.com/whatwedo/seatbelts/activeseatbelts
关于奥托立夫
奥托立夫公司是世界汽车安全系统的领袖,开发和制造汽车安全系统,世界上所有大型汽车制造商都是它们的客户。算上合资企业,奥托立夫在全球32个汽车生产国家拥有80多家工厂,拥 有雇员43,000人。此外,公司还在全球12个国家设立技术中心,其中包括21个试验跑道,超过了任何一家汽车安全系统供应商。2007年的销售额达68亿美元。公司已在纽约股票交易所挂牌上市(NYSE:A LV),其瑞典存托凭证在斯德哥尔摩证券交易所上市(SSE:ALIV)。
欲了解更多信息,敬请登陆: www.autoliv.com
About Infineon
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元( 包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX
如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com
该新闻稿可从以下网站找到: www.autoliv.com 和 http://www.infineon.com/press/
Information Number
INFATV200810.005
Press Photos
-
The NovalithIC(tm) combines three integrated circuits - two power chips and one logic circuit to control and monitor the power stage - in one small package of approximately 1 square centimetre in size and provides a fully integrated high current half-bridge for motor drive applications in cars (i.e. heating, ventilation air-conditioning systems (HVAC), seat belt systems and fuel pumps).5325-NovalithIC_0408
JPG | 1.66 mb | 3543 x 2661 px
-
The NovalithIC(tm) combines three integrated circuits - two power chips and one logic circuit to control and monitor the power stage - in one small package of approximately 1 square centimetre in size and provides a fully integrated high current half-bridge for motor drive applications in cars (i.e. heating, ventilation air-conditioning systems (HVAC), seat belt systems and fuel pumps).2_4_085_ECI_999
JPG | 2.12 mb | 2126 x 1867 px