中国电子护照项目选用英飞凌的安全芯片
2009年11月11日,德国Neubiberg讯——中国政府拟发放的全新电子护照选用英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)的安全微控制器。英飞凌今日宣布,公 司不久前已开始向中国的电子护照项目——全球两个最大的电子护照项目之一——提供所需的安全芯片。自2010年第一季度开始,中国发放的所有新护照都将是电子护照。中国政府预计,自2010年开始发放电子护照起, 每年将向公民、外交人员和政府工作人员签发大约650万本电子护照。目前,中国公民持有的普通护照总量超过了3,000万本,这些护照的有效期通常为10年时间。
中国的两个部委参与了电子护照项目:公安部负责签发公民普通电子护照;外交部负责签发外交人员和政府工作人员的电子护照。英飞凌是唯一一家为中国这两个电子护照项目提供安全芯片的半导体厂商。
中国准备签发的所有电子护照封底都包含一枚安全微控制器,用于以安全可靠的方式存储与护照上打印的护照持有人身份信息完全一样的信息,例如护照持有人的姓名、出生日期、相片和护照的有效期及编号等。
香港和澳门特别行政区同样选用了英飞凌的安全微控制器
依托其在安全和非接触式技术领域近25年的丰富经验,英飞凌还赢得了中国香港和澳门特别行政区政府的信任。英飞凌是这两个特别行政区的电子护照项目的唯一芯片供应商。自2007年以来,居 民人数近900万的香港,每年大约签发120万本电子护照。自2008年以来,人口约为30万的澳门,每年大约签发10万本电子护照。此外,英飞凌还是香港和澳门自2004年以来向公民、常 住和临时居民发放电子身份证的独家安全微控制器供应商。这些身份证简化了身份识别,以及诸如自动边检和电子政务等服务。
“能够获得中国公安部和外交部以及香港和澳门特别行政区的信任,成为这些电子护照项目的芯片供应商,我们深感荣幸。”英飞凌科技公司智能卡与安全芯片事业部总经理Helmut Gassel博士表示, “安全是英飞凌主攻的一个重要领域,我们确信自己能够提供通过世界上最严格的安全测试要求的优质出众的安全产品。”
英飞凌在智能卡和安全芯片领域排名世界第一
2008年全球各地发放的电子身份证件(不包括中国居民身份证项目)中,约有二分之一采用了英飞凌的安全芯片。政府发放的身份证件包括各种电子证件,例如护照、居民身份证、医疗卡、驾照和社保卡等。如 今,在联合国的192个成员国中,约有三分之一成员国的公共部门采用了英飞凌的产品,这些国家的人口总量超过了30亿。
英飞凌已连续十二年保持头号芯片卡半导体厂商地位。据美国市场研究公司Frost & Sullivan的一份研究报告,2008年,英飞凌占总销售额约为24亿美元的全球芯片卡IC( 集成电路)市场25.5%的份额。
应用于中国护照的安全芯片(SLE 66CLX800PE)的技术信息
专门针对电子护照、身份证、电子政务卡和其他高安全应用而设计的SLE 66CLX800PE安全微控制,搭载一枚加密协处理器,具备先进的性能,即使需要执行更高级的加密和解密运算,其 处理速度已可达到848 kb/s。SLE 66CLX800PE配备了80 kb的EEPROM、240 kb的ROM和6 kb的RAM。度身定制的EEPROM/ROM 和RAM内存容量,确保SLE 66CLX800PE满足ICAO对旅行证件的生物识别信息和个人数据安全存储的要求。
SLE 66CLX800PE已通过Common Criteria EAL 5+ high (BSI-PP-0002 protection profile)安全认证。英 飞凌的安全微控制器立足于底层硬件加密技术,具备数据加密、存储器防火墙系统和其他安全机制,保护数据的私密性。
如欲了解英飞凌面向芯片卡及其安全应用的半导体产品组合的更多信息,敬请登录: www.infineon.com/security。
About Infineon
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年(截止到9月份),公司实现销售额43亿欧元,在 全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com
本新闻稿可在以下网站找到: www.infineon.com/press/
Information Number
INFCCS200911.008