英飞凌有线通信部将变身为LANTIQ公司

2009-8-10 | 商业及财经媒体

2009年8月10日,德国Neubiberg讯——英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)与Golden Gate Capital今日联合宣布,英 飞凌有线通信部在完成不久前公布的交易后,将变身为LANTIQ公司。

2009年7月7日,英飞凌科技股份公司宣布,公司同意将旗下的有线通信部(WLC)出售给私募股权投资者Golden Gate Capital。这笔交易预计将于2009年秋季完成,届 时LANTIQ将开始独立运作,负责有线通信部现有的所有产品、项目以及运营机构。这个独立运作的新公司具备将传统有线通讯技术与前沿接入和家庭联网技术有机结合的独特实力。

“过去几年间,我们凭借齐全、创新的产品组合,在有线通讯市场赢得了非常牢固的地位并取得了良好发展。”被任命为LANTIQ首席执行官的Christian Wolff指出,“ 我们全力以赴地在有线通信领域发展,在这里,我们看到了在IPTV、家庭联网和下一代IP网络方面存在的巨大机遇。”

“宽带接入与数字家庭交汇处是当今这一市场的热门领域。诸如IPTV和VoIP等令人兴奋的全新业务主要取决于局端与消费者家庭之间的无缝宽带连接。” iSuppli公司宽带数字家庭与IPTV业务部高级分析师Lee Ratliff指出,“LANTIQ已做好准备在该领域开展业务,提供多种产品组合,包括基础设施和从ADSL、VDSL到网络处理器、V oIP和DECT/CAT-Iq的家庭联网产品。”

“将变身为LANTIQ 的英飞凌有线通信部是一个让人惊喜不断的公司,对于GGC而言,这是一个极富吸引力的投资机会。尤 其是它的高级管理团队的领导力和团结性以及所有员工的才能给我们留下了深刻印象。在我们看来,正是这些人才、技术和客户关系使得LANTIQ成为极富吸引力的平台。” Golden Gate Capital的总经理John Knoll指出。

LANTIQ将跻身于全球前15强无晶圆半导体公司之列,成为有线通信和宽带接入市场的一站式解决方案供应商。它将成为少数能够提供全部DSL端到端产品组合的厂商之一,拥有将DSL、V oIP和家庭网络连接集成至复杂SOC的独特能力。LANTIQ将在英飞凌固网通信部20多年辛勤耕耘的坚实基础之上,继续推动电信网络领域的创新和集成,与全球领先厂商携手合作,开发下一代网络。

LANTIQ将出席2009年9月7日至9日在巴黎CNIT举行的宽带世界论坛。敬请参观我们的展台(245号)。

关于LANTIQ
交易结束后,LANTIQ将在位于亚太、北美和欧洲等地的14个营业场所聘用900名员工。总部设在德国Neubiberg的LANTIQ将提供宽带通信产品组合,包括模拟、数 字和混合信号IC以及全面的软件套件,使系统厂商能够设计出适用于宽带接入和客户端设备的高速数据与电信系统。由Golden Gate Capital投资收购的LANTIQ是一家无晶圆厂商,负 责为全球主要运营商和家庭网络提供半导体解决方案。.

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年(截止到9月份),公司实现销售额43亿欧元,在 全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com

本新闻稿可在以下网站找到: www.infineon.com/press/





Information Number

INFWLC200908.077