英飞凌宣布在美代工生产安全芯片;IBM伯林顿工厂获准向政府ID项目提供安全芯片
2010年6月18日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)今日宣布,IBM(NYSE:IBM)将负责生产英飞凌设计的高安全集成电路(IC)。这 些集成电路适用于安全识别应用,包括符合国际性旅行规定的电子护照和美国个人身份识别(PIV)卡。IBM佛蒙特州伯灵顿芯片加工厂将负责为美国政府电子身份识别项目供应商提供美国制造的组件。
英飞凌和IBM于2007年开始合作,合作内容包括英飞凌向IBM授予用于生产安全IC的130纳米嵌入式闪存技术许可。利用该许可技术可生产基于英飞凌SLE 78 架构的安全微控制器。英 飞凌SLE 78架构采用“整合防护”(“Integrity Guard”)硬件安全技术。
“由于长期以来一直都是全球商业和政府客户的头号安全IC供应商,因此英飞凌致力于提供一个可信的供应链,以保护选用我们产品的所有ID项目的完整安全性。”英飞凌芯片卡与安全部总裁Helmut Gassel博士指出,“我们的工作核心是满足客户的不同需求,因此,我们不断进行投资,开发一流的安全技术和丰富我们的供应产品。”
“由IBM可信晶圆厂代工生产可使我们满足美国政府规定由经过安全认证的美国大型优秀企业生产的要求。”英飞凌北美分公司芯片卡和安全部副总裁Joerg Borchert博士指出,“ 自2006年以来,我们位于德国德累斯顿的工厂一直负责提供美国电子护照所需的IC。如今,我们在美国有一个完全合格的代工厂,可提供具备当前最高安全水平的安全微控制器和相关产品。”
英飞凌开发的SLE 78系列和“整合防护”安全技术,适用于要求苛刻的基于芯片的高端安全识别和支付领域。这些领域需要长期的安全性以及具备出色非接触性能的耐用优质产品。德国联邦信息安全办公室( BSI)对英飞凌所实现的高安全标准进行了认证,SLE 78安全控制器系列成功通过Common Criteria EAL5+认证(具备“高”安全机制强度),适用于电子身份证件和芯片卡应用。此外,在 2008年法国“巴黎卡展”上,SLE 78架构还获得最佳硬件创新组别芝麻(Sesame)大奖。
IBM可信晶圆厂和英飞凌德累斯顿工厂都通过了“Common Criteria”安全认证,这是适用于生产以及供应链的国际通用安全标准。这使得英飞凌客户有两个途径可获取完全合格的安全芯片技术。
在政府ID应用方面,2009年签发的约二分之一的政府ID证件(不包括中国ID项目)采用英飞凌的安全芯片。政府ID应用包括各种电子证件,例如护照、身份证、医保卡、驾驶证和社保卡。如今,联 合国192个成员国中约有三分之一在公共领域方面选用英飞凌的产品,总人数超过30亿。
和能效,通讯一起, 安全性也是英飞凌重点关注的三大领域之一。作为安全行业主要合作伙伴,英飞凌充分利用自己在芯片卡IC和安全IC开发与生产方面积累半个世纪的安全专业知识,提 高了当前下述领域解决方案的安全性:人员与货物的可靠识别、支付与金融、通信、数据调用与网络接入保护及数字家庭娱乐电子装置等。英飞凌连续十二年成为全球芯片卡IC行业领袖。据市场研究公司 Frost & Sullivan报告,2008年英飞凌在整个芯片卡IC市场的份额为25.5%,总销售额约为24亿美元。
如欲了解有关英飞凌安全微控制器系列SLE 78 (接触式)和SLE 78CL (非接触式和双界面) 以及英飞凌芯片卡IC和安全IC的产品组合信息,敬请登录 www.infineon.com/sle78 和 www.infineon.com/security。
登录 www.infineon.com/integrity_guard_movie,收看有关安全技术“整合防护”的简短视频( 长约3.5分钟)。
如欲了解有关Common Criteria国际安全认证的信息,敬请登录 www.commoncriteriaportal.org
About Infineon
总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——能源效率、通讯和安全性提供半导体和系统解决方案。2009财年(截止到9月份),公司实现销售额30.3亿欧元,在 全球拥有约25,650名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
Information Number
INFCCS201006.054