金风科技与英飞凌签署变流器模块技术引进协议
新疆金风科技与英飞凌科技联合发布
(2010年11月23日 – 中国•北京) 英飞凌科技股份有限公司与中国风电设备研发和制造的领军企业 - 新疆金风科技股份有限公司,今日签署了一份核心模块技术引进协议。金 风科技获权在国内生产兆瓦级风力发电机组变流器所需的英飞凌模块。
此外,英飞凌将向金风科技供应自产所需的IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)部件。这 些半导体能够高效地将发电机的变频输出转换为适合相应地区电网的固定频率。
金风科技董事长武钢先生在签约仪式上表示:“该项技术引进及后续自产将有效确保变流器核心模块的即时供应并获取显著成本效益,进而增进金风科技更好服务客户的能力。另外,我 们还能够从中学习到以英飞凌为代表的先进德国生产工艺和质量控制经验,对继续提高公司整体生产管控水平也大有裨益“。
“金风的决定切实表明,我们称雄业界的IGBT技术,具备一流的能效、可靠性和耐用性。”英飞凌工业及多元化电子市场事业部总裁 Arunjai Mittal先生说道,“ 电力半导体是风力发电机组变流器的关键组件。英飞凌提供的模块异常可靠、质量最好,并且具备优化热管理性能。”
英飞凌计划在北京设立一个应用工程中心。随着风力发电机组向大型化和电网友好型发展,如金风科技所生产的全功率变流器已经成为直驱永磁机组的最核心的系统之一。金 风科技自2007年开始自主研发和生产变流器,英飞凌一直充任模块供应商之一。装备英飞凌模块的变流器自2009年7月份在北京官厅风电场运行以来,可利用率达到99%以上,并且期间通过了多次极限试验测试。
鉴于英飞凌模块在产品中表现出优良品质和卓越性能,金风科技决定将其作为批量化自产内部开发的变流器所需的首选核心部件。金风科技近年来已经在变流器研制方面累积了丰富经验,其 位于北京地区的新电控工厂即将投入生产,引进英飞凌模块技术恰逢其时。金风科技已经将英飞凌模块应用于1.5MW风力发电机组中,批量化自产后,模块应用还将逐渐扩展到2.5MW和日后的3.0MW直驱产品中。
Information Number
INFIMM201011.009