现代混合动力汽车选用英飞凌HybridPACK™1功率模块
2011年9月27日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)今日宣布,现代汽车公司和起亚汽车公司选择英飞凌作为其混合动力车型——现 代索纳塔混合动力汽车和起亚远舰混合动力汽车的功率模块供应商。作为全球第五大汽车厂商和发展速度最快的汽车厂商,现代-起亚汽车集团与英飞凌携手,在混合车动力总成系统开展合作——在 混合动力驱动电机逆变器总成中,使用英飞凌HybridPACK™1功率模块及相应控制电子器件。现代汽车和起亚汽车目前正在加大其混合动力车型的产量,并主攻北美和韩国市场。英 飞凌现已开始提供用于功率范围达30千瓦(kW)混合动力汽车(HEV)应用的功率模块----HybridPACK 1。通常情况下,每台全混合动力汽车会采用两个功率模块。相对于内燃机车型,混 合动力车具备再生制动和电动助力功能,可节省约15%至35%的燃油。
英飞凌HybridPACK 1功率模块在混合动力车电机控制和能源转换方面起到至关重要的作用,是电池系统与电机系统之间能源转换的桥梁。HybridPACK 1负责将电池存储的直流电(DC)转 换成交流电(AC),用于车载交流电机驱动,并在车辆制动时,将动能转化为电能,为电池充电。
英飞凌是全球首个能够批量生产适用于混合动力汽车和电动汽车的车用功率模块的汽车半导体厂商。英飞凌的HybridPACK 1功率模块有助于缩小逆变器的尺寸和重量,并提供高达30kW额定功率,相 对于其他解决方案,其体积减少了30%。该模块优异功率半导体性能还有助于简化逆变器的冷却系统。
“我们将自己在功率电子和汽车电子方面积累的40年丰富经验有机结合在一起,成功开发出这种高度可靠的紧凑型HybridPACK功率模块。”英飞凌公司汽车电子部电气驱动系统负责人Mark Muenzer指出。汽车制造商纷纷计划将混合动力技术作为未来车型的标准,目的是达成碳减排目标和改进燃油经济性。
英飞凌在奥地利菲拉赫制造用于汽车功率模块的IGBT(绝缘栅双极晶体管)芯片和emitter-controlled diodes (发射极控制二极管),并 在德国瓦尔施泰因生产HybridPACK功率模块。
HybridPACK 1的技术信息
基于英飞凌IGBT和发射极控制二极管技术的HybridPACK 1是专门设计用于汽车电力驱动应用的功率模块家族成员。英飞凌能为混合动力车辆动力总成提供微控制器(MCU)、I GBT功率模块以及相关控制装置,可使电源转化损耗降低五分之一,从而简化冷却系统。英飞凌IGBT可为混合动力汽车电源转换系统带来几方面的优势,包括更低的导通损耗和开关损耗,以 及相对其他可选产品方案,在性能相同情况下,体积缩小高达30%。英飞凌现有IGBT的最大工作温度为150 °C。
专门设计用于混合动力汽车逆变器应用的HybridPACK 1采用与高性能陶瓷基底结合铜底板焊接技术及英飞凌增强型引线键合(bonding wire )工艺,使 热循环和功率循环使用寿命,分别提高三倍和两倍。
更多信息
有关英飞凌汽车半导体产品组合、混合动力汽车产品和功率模块的更多信息,请登录 www.infineon.com/automotive , www.infineon.com/hev 和 www.infineon.com/hybridpack
About Infineon
总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域: ——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2010财年(截止到9月30日),公司实现销售额32.95亿欧元,在 全球拥有约26,6501名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。更多信息请访问 www.infineon.com .
¹ 雇员数量包含出售给英特尔公司的手机业务部(无线解决方案业务部)的约 3,075名员工。
Information Number
INFATV201109.063
Press Photos
-
The power module HybridPACK™1 was specifically designed for use in Hybrid Electrical Vehicle (HEV) applications for a power range of up to 30 kilowatt.HybridPACK1
JPG | 384 kb | 1800 x 1349 px