CoolMOS™ 技术―――独一无二的成功实例:英飞凌推出集成快速体二极管的650V MOSFET,第35亿颗高压MOSFET顺利下线,全面致力于提升能效
2011年2月3日,德国纽必堡讯——2011年1月19日,英飞凌位于奥地利菲拉赫工厂生产的第35亿颗CoolMOS™ 高压MOSFET顺利下线。这 使英飞凌成为全球最成功的500V至900V晶体管供应商。通过不断改进芯片架构,使得CoolMOS™ 晶体管技术不断优化,这为取得成功奠定了坚实基础。
在晶体管问世55年后,英飞凌于2002年凭借突破性的CoolMOS™ 晶体管技术,喜获“德国工业创新奖”。这种高压功率晶体管提升了一系列产品的能效,例如PC电源、服务器、太阳能逆变器、照 明设备与通信电源设备等。而且这些节能晶体管如今还是各种消费类电子产品的核心器件,例如平板电视和游戏机等。当前所有电力工业设备和家用电器的都将高能效和节能做为主要性能指标。采 用英飞凌的高能效半导体解决方案可使全球节省25%的能耗。例如,通过选用CoolMOS™产品,服务器电路板的功耗可减少约30W。全球服务器若按约6,000万台计算,共计可节电18亿瓦,这 相当于一座核电站的发电量。
“我们坚持不懈地提升CoolMOS™ 晶体管技术,确保能效达到最优,使客户具备强有力的竞争优势。我们为实现资源利用可持续利用做出了巨大的贡献,此举造福子孙后代。”英 飞凌副总裁兼电源管理与供应分立式器件业务总经理Andreas Urschitz指出,“台湾高雄足球场的太阳能发电系统就是采用我们CoolMOS™ 技术的很成功例子。太 阳能逆变器选用CoolMOS™芯片,可确保最高的能效。该太阳能发电站的年发电量可达110万千瓦小时,并年均减少约660吨的碳排放。”
代表最新技术的650V CoolMOS™ CFD2
英飞凌目前正推出另一项重要的创新型高压CoolMOS™ MOSFET。这种全新的650V CoolMOS™ CFD2是全球首款具备650V漏源电压并集成快速体二极管的高压晶体管。较 软的换向性能带来更出色的抗电磁干扰特性,从而使该器件竞争力首屈一指。CoolMOS™ CFD 2 650V产品具备快速开关超结结构MOSFET的所有优点,例如更高的轻载效率、更低的栅极电荷、方 便的使用和出色的可靠性。英飞凌预计这种晶体管的最大潜在市场主要集中在太阳能逆变器、电脑服务器、LED照明和通信设备等领域。有关全新CFD2产品系列的更多信息可查询以下网站: www.infineon.com/cfd2。
英飞凌的CoolMOS™ 技术
革命性的CoolMOS™ 功率晶体管系列在能效方面树立了行业新标杆。作为高压MOSFET技术的领导者,CoolMOS™ 可大幅降低导通和开关损耗,确 保高端电源转换系统实现高功率密度和高能效。针对应用专门优化的CoolMOS™器件适用于消费类产品、可再生能源、通信电源、适配器和其他产品。凭借其出类拔萃的性价比,CoolMOS™ 成为满足目前不断攀升的能源需求的理想之选。尤其是最新的,代表最高技术含量的高压功率MOSFET使交流/直流电源系统更高效、更紧凑、更轻更凉。这种高压MOSFET之所以取得这样的成功,得 益于其每种封装上具备最低的通态电阻、最快的开关速度和最低的栅极驱动需求。更多信息可查询以下网站: www.infineon.com/CoolMOS。
About Infineon
总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2010财年(截止到9月30日),公司实现销售额32.95亿欧元,在 全球拥有约26,650名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
更多信息可在 www.infineon.com找到。
该新闻稿可在 www.infineon.com/press/找到。
Information Number
INFIMM201102.021
Press Photos
-
Unique Success Story of CoolMOS™ Technology: Infineon launches 650V MOSFET with Integrated Fast Body Diode and crosses the 3.5 Billionth High-Voltage MOSFET to Advance Energy Efficiency WorldwideCoolMOS_CFD_650V
JPG | 2.05 mb | 2126 x 1535 px