英飞凌创新安全技术“Integrity Guard”入围德国未来奖

2012-9-12 | 商业及财经媒体

2012年9月12日,德国纽必堡讯——英飞凌科技(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)今日宣布,其“Integrity Guard”数字安全技术入围“2012年德国未来奖”——由 德联邦总统颁发的创新技术奖。英飞凌面向需要最高等级的数据安全和适应长期安全保证能力的各种应用,成功开发出这种新一代安全技术。

采用“Integrity Guard”技术的安全控制器的重要应用领域包括身份证件以及银行卡和信用卡。如今,在这些领域,“Integrity Guard”已经树立了基于芯片安全技术的新标杆。 另外,安全控制器还越来越多地应用于各种联网系统,例如计算机、IT系统、工业控制系统以及智能电网等重要基础设施。在这些应用中,“Integrity Guard”为确保整个系统的安全性打下坚实的基础。譬 如,在德国,采用“Integrity Guard”技术的安全芯片被广泛用于电子身份证件、医疗卡以及非接触式支付应用——如德国银行业委员会(Deutsche Kreditwirtschaft)发起的“ girogo”项目。该项目是欧洲目前规模最大的非接触式支付试点项目。迄今为止,英飞凌已成功在全球售出8000多万枚结合采用“Integrity Guard”数字安全技术的安全芯片。

英飞凌科技股份公司负责运营和研发的管理委员会成员兼劳工董事Reinhard Ploss博士指出: “‘Integrity Guard’是‘德国制造’的创新安全技术。入 围联邦总统颁发的创新技术奖,不仅表明了数据安全性对于日益网络化的世界的重要性,而且是对我们在安全技术领域的创新实力的认可。安全技术对于芯片卡以外的应用的重要性不断提高。”

“德国未来奖”旨在表彰德国具备巨大市场潜力的杰出科技创新成果。在共计24个技术项目中,有四个成功入围。来自学术界和商界的独立专家评审团甄选出入围者和最终的优胜者。能 够入围本身就是一个很高的荣誉,证明他们已步入“最优行列”。德国联邦总统高克将于2012年11月28日在柏林揭晓最终的获奖者,并为其颁奖。更多信息请登录 www.deutscher-zukunftspreis.de 和 www.infineon.com/deutscher-zukunftspreis


安全芯片创新
安全芯片必须能够存储安全关键型数据——例如密钥——以及保护大相迥异的系统。迄今为止,企业的通常做法是,通过隐藏数据防止芯片存储的数据受到非法攻击。传 感器用于识别这些攻击,防止敏感数据被篡改。不过,这类方法已无法再满足当前极高的安全要求。

为了更高效地保护数据,英飞凌提出了全新的“Integrity Guard”理念。它立足于数字安全,实现了两个革命性创新。英飞凌的工程师成功开发出一种安全技术。这 种安全技术不仅能对安全控制器中的数据加密,还可在数据加密的情况下对其进行处理。这样即使攻击者“窃听” 到数据信号,他们也只能是获得加密的数据信号,因此无法破解信息。

除对整个数据通道(CPU、内存、高速缓存和总线)进行全面加密外,安全控制器还配备两个CPU和一个精确的错误检测系统。这两个单元不断地相互监控。如 果其中一个单元检测到非法攻击导致一个操作未能正确执行,它就会启动相应的对策。在这种情况下,安全芯片会立即中止当前的进程,并触发一个报警。这为抵挡多种攻击创造了条件。

德国联邦信息安全办公室(BSI)证实,英飞凌采用“ Integrity Guard”技术的安全控制器符合国际公认的“Common Criteria”标准,通过了严格的安全控制器评估与认证, 具备很高的安全性。

英飞凌的“Integrity Guard”安全技术业已获得德国工业创新奖和芯片卡行业奖“SESAMES”。

依托自身在安全、非接触式通信和集成式微控制器解决方案(嵌入式控制装置)等领域的核心实力,英飞凌面向多种芯片卡和安全应用,推出了一揽子基于半导体的安全产品。英飞凌运用这种专业技术,不 断提高日益移动化和网络化世界的安全性——例如移动支付、系统安全和可靠电子身份证件。25年来,英飞凌不断推出基于硬件的创新安全解决方案,并连续15年保持市场头号供应商地位。有 关英飞凌芯片卡和安全解决方案的更多信息请访问 www.infineon.com/chip-card-and-security

About Infineon

总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2011财年(截止到9月30日),公司实现销售额40亿欧元,在 全球拥有约26,000名雇员。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。

更多信息请访问 www.infineon.com
本新闻稿请访问 www.infineon.com/press

Information Number

INFCCS201209-062