英飞凌推出低成本XMC4500 32位微控制器开发套件

2012-12-5

2012年12月5日——在微控制器方面有深厚技术专长的全球领先的半导体供应商英飞凌,继成功推出先进的XMC4500系列 ARM® Cortex™-M4微控制器后,现 向全球授权经销商提供XMC4500 Relax Kit和XMC4500 Relax Lite Kit微控制器开发套件。

这套开发套件的核心芯片为 XMC4500(100pin)微控制器,这款控制器基于ARM Cortex™-M4,具有 120M主频,1MB Flash和160KB RAM。 开发套件集开发板和板上调试器为一体,为用户提供低成本的开发环境,让他们能够快速、顺利地启动产品设计。

XMC4500 Relax Lite Kit可以支持USB相关应用或人机界面开发,同时通过排针将SPI、IIC、UART、CAN、ADC、PWM等多种信号引出,方便用户进行多种功能的评估。 XMC4500 Relax Kit在XMC4500 Relax Lite Kit的基础上,集成了Ethernet通讯接口和串行4线SPI接口,并且带有SD卡插槽。完成评估后,用 户也可将板上调试器分离, 用作自己目标板的调试器。

本套件可以配合英飞凌的免费开发工具链DAVE™ 3,它为用户提供大量相关的软件APP,诸如以太网、USB,用户可在英飞凌www.infineon.com/XMC-DEV 和中文社区( www.infineonic.org)下载进行测试评估。英飞凌还提供了相关的3个视频,用户可以根据视频,学习怎样利用Relax Kit 和 web server 并创建自己的网页。

XMC4500 Relax Kit主要特性:
• XMC4500 微控制器 (基于ARM® Cortex™-M4)
• 可分拆的板上调试器
• 通过USB端口供电
• ESD 和电源反接保护
• 2 个用户按钮和两个LED指示灯
• 双排排针引出,2.54mm 间距
• 引出信号包括: 4 x SPI-Master、3x I2C、3 x I2S、3 x UART、2 x CAN、17 x ADC(12 bit)、2 x DAC、31x PMW
• Micro USB接口
• Ethernet PHY and RJ45 jack (only XMC4500 Relax Kit)
• RTC时钟晶振(only XMC4500 Relax Kit)
• 32 Mbit 4线-SPI Flash(only XMC4500 Relax Kit)
• Micro SD卡插槽(only XMC4500 Relax Kit)

XMC4500 Relax Lite Kit 主要特性:
• XMC4500 微控制器 (基于ARM® Cortex™-M4)
• 可分拆的板上调试器
• 通过USB端口供电
• ESD 和电源反接保护
• 2 个用户按钮和两个LED指示灯
• 双排排针引出,2.54mm 间距
• 引出信号包括: 4 x SPI-Master、3x I2C、3 x I2S、3 x UART、2 x CAN、17 x ADC(12 bit)、2 x DAC、31x PMW
• Micro USB接口