正品还是假货?英飞凌的OPTIGA™ Trust安全解决方案可保护小型电子器件和配件免遭盗版侵害
德国纽必堡讯——产品剽窃每年给企业造成了数十亿美元的经济损失。这种仿冒现象不只限于奢侈品和生活用品,它还普遍存在于小型电子器件甚至是打印机墨盒制造领域。英飞凌(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)近日宣布推出全新的OPTIGA™ Trust验证芯片,它可帮助电子配件和零件制造商保护企业免遭产品假冒造成的损害。除此之外,它也能保护消费者利益,因 为验证芯片可以帮助降低终端设备因使用设计粗劣的盗版产品而受到损害的风险。
英飞凌平台安全业务负责人Juergen Spaenkuch表示:“为了满足迅速增长的电子器件验证市场需求,我们推出了一套既满足设计要求又达到一流安全标准的完整解决方案。英飞凌OPTIG Trust解决方案可帮助电子器件、配件和零件制造商有效保护自身知识产权和品牌免遭仿冒,实现他们确保产品质量的目标。”
小芯片、大影响
OPTIGA Trust是一套由芯片和软件组成的完整解决方案,被集成到耳机、墨盒和电子零件中后,它可以在与终端设备连接时验证它们的真伪。借助OPTIGA Trust,终 端设备可以识别原装正品,剔除假冒产品。
OPTIGA Trust验证芯片可提供以下优势:
- 密码安全性强,因为它采用的是非对称式加密方法(ECC,椭圆曲线加密法)
- 节省空间和成本,因为它用一枚芯片取代了典型的双芯片解决方案
- 开发和集成工作量小,因为它是由芯片和软件组成的完整解决方案
- 容易集成的单线主机接口
- 微小的芯片使其甚至适用于入耳式耳机这种袖珍器件
据国际反假联盟(IACC)估计,产品剽窃每年给企业造成了6,000多亿美元的经济损失。 据ABI调研公司预测,适用于小型电子器件和配件、IT基础设施和打印机的验证芯片和解决方案市场的销量,预 计将从2012年的5.97亿件发展到2018年的15亿件。
产品数据与供货情况
OPTIGA Trust SLS 10ERE验证芯片采用USON-3封装(2mm x 3mm),样片现已开始提供。
更多信息请访问:www.infineon.com/optiga-trust
关于OPTIGA™
英飞凌的OPTIGA™系列包含各种适用于电子系统的“嵌入式”安全芯片和安全解决方案(“嵌入式安全”)。这些电子系统不仅包括拥有许多服务器和计算机的复杂IT设施,还 包括由设备和MP3播放器和耳机等相关配件组成的单一系统。芯片被集成在电子器件中,用于验证系统的各个组件。芯片解决方案的安全性要求随应用而异。正因为如此,英飞凌推出了不同的产品线,其 中既有能保证IT网络系统完整性的OPTIGA™ TPM,也有帮助保护电子配件 和零件免遭盗版侵害的OPTIGA™ Trust验证芯片。
提高网络化世界的安全性
依托自身在安全、非接触式通信和集成式单片机解决方案(嵌入式控制)等领域的核心技术,英飞凌面向多种芯片卡和安全应用,推出了一揽子基于半导体的安全产品。英飞凌运用这种专业技术,不 断提高日益网络化世界的安全性——例如移动支付、系统安全和可靠电子身份证件。25年来,英飞凌不断推出基于硬件的创新安全解决方案,并连续15年在全球市场保持领导地位。如 欲了解有关英飞凌芯片卡和安全解决方案的更多信息,请访问www.infineon.com/chip-card-and-security。
About Infineon
总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域—— 高能效、 移动性和 安全性提供半导体和系统解决方案。2012财年(截止到9月30日),公司实现销售额39亿欧元,在全球拥有约26,700名雇员。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所( 股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
更多信息请访问www.infineon.com。
本新闻稿请访问www.infineon.com/press。
Information Number
INFCCS201310.003
Press Photos
-
OPTIGA™ Trust authentication chips from Infineon Technologies help manufacturers of electronic accessories and replacement parts protect their businesses against damages caused by counterfeiting: the solution consisting of a chip and software can be integrated into headphones, cartridges and electronic replacement parts to authenticate them when connected to the end-device.OPTIGA-SLS-10ERE-OPTIGA-Trust-Authentication-Chips2
JPG | 276 kb | 1024 x 683 px
-
OPTIGA™ Trust authentication chips from Infineon Technologies help manufacturers of electronic accessories and replacement parts protect their businesses against damages caused by counterfeiting: the solution consisting of a chip and software can be integrated into headphones, cartridges and electronic replacement parts to authenticate them when connected to the end-device.OPTIGA-SLS-10ERE-OPTIGA-Trust-Authentication-Chips-plain2
JPG | 159 kb | 1024 x 683 px
-
Juergen Spaenkuch, Vice President and General Manager Platform Security at Infineon’s Chip Card & Security DivisionJuergen_Spaenkuch
JPG | 528 kb | 1494 x 2244 px