欧洲努力降低建筑物的能耗;欧洲研究项目“环境传感器支持节能”(ESEE)启动
研究项目“ESEE”合作伙伴联合发表的新闻稿
德国纽必堡讯 ——今后三年内,来自欧洲五国的26家合作伙伴将开展环境传感器和传感器网络相关研究,用以支持节能解决方案。在英飞凌科技股份公司的领导下,研究项目“ 环境传感器支持节能”(ESEE)将借助建筑物或客舱内能源管理系统的无缝连接传感器,帮助进一步降低能耗。该项目将有效增强欧洲在减少温室气体排放相关技术领域的地位。为此,E SEE通过欧洲纳米科技方案咨询委员会(ENIAC Joint Undertaking)获得欧盟支持,并获得参与国的政府和地区拨款。此外,德国联邦教育科研部(BMBF)也将为“2020年信息通信技术”计 划之下的ESEE 项目提供支持。
创新的连接传感器系统是现代楼宇管理系统进行空气质量检测的一个重要组成部分。ESEE项目的重点是,基于用于检测二氧化碳、一氧化碳或湿度等环境参数的半导体和3D异构集成,开 发全新低功率连接传感器系统。ESEE瞄准的是需要高度可靠的环境信息的应用,目的是制定有助于减少能源消耗的举措。结合利用空气质量管理解决方案,建筑物内部的节能潜力达30%以上,而对飞机而言,节 能潜力则为整个能耗的5%左右。预计该系统还可以用于其它室内空气治理应用,譬如,在电动汽车内。
在“欧洲2020”计划中,欧洲委员会设定了雄心勃勃的目标,致力于减少温室气体排放,并提高能源效率。在欧洲以颇具竞争力的成本开发、设计和制造的传感器和能源管理系统,是 实现这些目标的主要推动因素。ESEE项目的目标是为达成这些目标做出重大贡献。ESEE于2013年4月启动,将于2016年3月完成。该欧洲合作项目的预算为2,700万欧元,其中近一半由项目合作方提供,其 余资金则由参与国芬兰、法国、德国和荷兰的国家主管部门(Call 2012-1, GA 324284)提供。欧洲纳米科技方案咨询委员会将为该合作研究项目提供额外支持。
如需了解关于ESEE的更多信息,敬请登录: http://www.eniac.eu/web/downloads/projectprofiles/2012_1_esee.pdf
ESEE项目合作伙伴:
芬兰:Fläkt Woods有限公司、美卓自动化有限公司(Metso Automation Oy)、村田电子有限公司(Murata Electronics Oy)、VTT技术研究中心、维 萨拉有限公司
法国:Aerovia、APIX、III-V-Lab GIE、CEA-Leti MINATEC、西亚特CIAT S.A.
德国:德国EADS股份有限公司、eesy-id股份有限公司、弗劳恩霍夫应用研究促进协会(ENAS/IPM)、弗里德里希-亚历山大-埃尔兰根-纽伦堡大学、英飞凌科技股份公司、西 门子股份公司、TWT股份有限公司科技创新部
荷兰:Evalan私人有限公司、霍尔斯特中心(Holst Centre)/imec、Munisense私人有限公司、荷兰NXP半导体私人有限公司、艾恩德霍芬技术大学、V abrema私人有限公司
西班牙:Acondicionamiento Tarrasense(Leitat技术中心)、Iquadrat Informatica S.L、加泰罗尼亚电信技术中心
Information Number
INFXX201311.009