英飞凌携手合作伙伴在欧洲微波展演示 3G/4G LTE 千兆级回传系统

2014-10-7 | 商业及财经媒体

德国纽必堡讯——英飞凌在意大利罗马欧洲微波展上,为移动通信网络基站与对应的基站控制器之间的无线电连接(无线回传)展示一套全系统设计方案。该系统以 英飞凌E -band/V -band无线电收发器系列和Escape 通信公司的FPGA(现场可编程门阵列)为基础,可实现现场不间断升级,给网络运营商提供了高度的灵活性与竞争力。

 

经过四家公司的共同努力,整体解决方案应运而生:英飞凌系统设计合作伙伴 GreenWaves 开发出了基于英飞凌 BGT70 和 BGT80 E band无线电收发机的射频前端部件。Escape 通信公司成功地将这一射频前端与其自产的基于 Altera FPGA 的 250 兆赫兹的调制解调器模块整合到一起,并利用射频前端的功率放大器将传输范围扩大至几千米。

 

英飞凌科技副总裁兼射频和传感器产品线总经理 Philipp von Schierstaedt 表示:“毫米波回传为快速开发千兆级通讯产品提供了关键技术,能有效节省成本。从产品思维到系统理解的战略路径是我们走向成功的直接因素:我们通过与GreenWaves、Escape 和Altera 合作,利用系统技术在这个极具吸引力的市场中提供简单灵活的解决方案。”

 

Escape 通信公司 CEO 兼创始人 Michael Stewart 补充道:“我们为移动设备制造商提供基带解决方案,这种解决方案能以最低的购置总成本,提供实际场测检验过的完整软件栈、领先市场的调制解调器功能、性能和承载能力。我们的解决方案电力消耗与ASSP 一样低,但与ASSP 不同的是,我们的方案可现场更新,使得客户能保持持续的创新竞争力,而不仅仅是价格。”

 

英飞凌 BGTx0 无线电收发机可取代十多个分立器件,将所有的射频结构单元集成到一个压缩的塑料 eWLB 包装内,如 I/Q 调制器、压控振荡器 (VCO)、功率放大器 (PA)、低噪声放大器 (LNA)、可编程序增益放大器 (PGA)、SPI 控制接口等等。

 

产品状态

评估平台可以提供给经我们认可的客户。

 

关于 GreenWaves

GreenWaves有限责任公司(意大利)向客户提供工程维护和系统解决方案,主要在以下方面:电信无线应用的射频模块和子系统设计,LOS 和 nLOS 通信的理论研究,电信设备的专业人员测试和系统确认。GreenWaves 公司是一家于 2013 年 9 月新成立的高科技公司,有 12 位电信工程师。GreenWaves与英飞凌建立了重要的合伙关系,主要开发 mmWave 和射频功率应用。公司近来作为优秀创新型科技企业,获得了伦巴底大区重大财务资金支持。

 

关于 Escape

Escape 通信在开发微波回传解决方案方面有丰富的技术经验,主要在受知识产权 (IP) 保护的调制解调器核,用于高带宽、高阶正交调幅 (QAM) 操作以及实战检验过的完整软件栈,包括驱动器、函数库、操作者应用(如网页图形界面和简单网络管理协议)和大量诊断工具。

 

关于 Altera

Altera 是通信市场 FPGA 硅和 IP 解决方案的顶尖提供商。