全新英飞凌安全合作伙伴网络助力实现物联网安全
德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司在确保物联网(IoT)安全方面实现飞跃式发展。英飞凌今日推出英飞凌安全合作伙伴网络(ISPN),能让越来越多的联网设备和系统制造商轻松实现成熟的基于半导体的安全性。ISPN将不同应用领域和市场具备出色专业技术的物联网安全厂商融合在一起。他们可带来诸多基于物理硬件的安全解决方案,广泛应用于物联网各个领域,比如专业的水过滤系统、 智能家居和工业控制等领域。其中,合作伙伴涵盖从设计咨询到系统集成和服务管理等价值链的各个环节。
英飞凌平台安全负责人Juergen Spaenkuch表示:“通过实施安全防护来保护敏感数据、联网设备,甚至保护知识产权,从未如此简单。ISPN为新的应用领域带来了基于硬件的安全性。在连接日益紧密的当今世界,从家电产品到工业机械或医疗设备,安全都将成为一个至关重要的因素。”
ISPN合作伙伴是根据其特定能力精挑细选出来的安全专家。他们通过在虚拟展厅 www.infineon.com/ispn 中展示的实际案例和参考设计贡献自己的知识和能力,并提供诸多解决方案,在不同应用领域保障设备和系统的安全。已经加入ISPN网络的厂商包括总部位于德国的威步信息系统公司、中国台湾的IKV和中国大陆的北京宝兴达信息技术有限公司等等。
威步信息系统公司首席执行官兼创始人Oliver Winzenried表示:“我们帮助智能设备制造商和应用提供商更好地了解会影响其业务现在和未来的威胁。我们提出强大的创新型安全解决方案,并协助其直接实施;除安全方面外,我们的终极目标在于,通过灵活的许可证生命周期管理和软件授权大力支持设备制造商创造新的收入增长模式。”
其日益增强的实用性可在来自IDC的市场研究中反映出来,据IDC预测,到2020年预计联网人数将达到40亿、嵌入式智能系统超过250亿个、交换的数据达到50万亿吉字节。目前,联网设备所占百分比,韩国大约为38%,美国24%,德国22%(经济合作与发展组织,2015年)。
物联网日益紧密的连接会引起严重的隐私、数据保护和数据安全问题。这就是为什么英飞凌特别是ISPN力争开发易于集成的端到端安全解决方案的原因所在。
更多信息请访问: www.infineon.com/iot-security
Press Photos
-
The Infineon Security Partner Network (ISPN) makes proven semiconductor-based security easily accessible to the growing number of manufacturers of connected devices and systems - ranging from professional water filter systems to smart homes and industrial control.Infineon_ISPN
JPG | 1.19 mb | 2126 x 1535 px