英飞凌成为GSMA会员:为移动通信行业奉献安全和宽带技术专长
2017年3月6日,德国慕尼黑讯 – 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)加入移动通信行业协会GSMA,积极支持打造未来的移动通信。GSMA代表全球各地将近800个移动网络运营商以及来自更广泛的移动通信生态圈的近300家企业。作为协会的会员,英飞凌将奉献其在安全和数据传输方面的技术专长,参与开发惠及全球数十亿消费者的移动通信标准。
英飞凌管理委员会成员Helmut Gassel表示:“我们先进的半导体解决方案是打造支持消费者、居家、车辆和工厂联网的智能、安全和节能型蜂窝网络基础设施的关键所在。作为GSMA的会员,我们将为移动通信行业奉献自身的高频和安全专业知识,帮助实现5G网络的商业部署。”
互联世界的人机身份识别
物联网(IoT)时代通信的一个日益重要的方面就是可靠识别消费者、设备和机器的身份。自上个世纪90年代以来,英飞凌一直为SIM(用户识别模块)卡提供安全芯片。作为GSMA的成员,英飞凌将推进新一代嵌入式SIM(eSIM)标准的进一步发展。
SIM卡的作用是验证入网移动用户的身份。但是,这些卡片目前正逐步从可插拔式卡演变为嵌入式解决方案,这可显著缩小卡片尺寸,并降低其功耗。eSIM还具备其他优势:它们可在制造过程中被集成于手机、可穿戴设备、机器或车辆。这样就可以远程配置和管理SIM,而不是固定于单一移动网络。 GSMA预计,到2020年,全球将有105亿台移动联网设备,为eSIM带来了巨大的市场机遇,特别是在机器对机器(M2M)通信和个人移动通信领域。
英飞凌提供一揽子完全符合GSMA新出台规范的 eSIM产品组合 。公司早在2008年就推出了首款专用eSIM,是该解决方案的先驱和市场领袖,特别是在汽车应用领域。全球主要汽车制造商信任英飞凌通过相关认证的eSIM安全控制器,将其用于实现紧急呼叫(eCall)功能。2018年欧盟各国将全面实现这一功能。除工业和汽车应用外,eSIM还日益被用于个人移动通信。英飞凌可针对智能电话和可穿戴设备(譬如三星Gear S2智能手表)提供小型化eSIM。全球尺寸最小的eSIM仅为 1.5 mm x 1.1 mm x 0.37 mm,在今年的世界移动通信大会上展出。
移动宽带上网浪潮推动 5G 网络发展
除语音通信外,移动终端日益被用于宽带上网。然而,随着数十亿移动终端连接上网,今后几年内移动通信网络即将达到带宽极限。不管是用于娱乐还是物联网应用,5G网络的速度是4G网络的100倍,实时数据传输容量是4G网络的1000倍。传输速度达到数千兆的增强移动宽带(eMBB)要求先进的半导体解决方案。英飞凌提供可接收、放大和传输数据的高频器件,而其面向天线调谐和开关的组件可为用户带来绝佳体验。
启迪移动业务 — 助力打造安全未来
在 2017 世界移动通信大会 上,英飞凌展出面向互联世界安全节能通信的半导体解决方案。公司亮点展品包括用于智能交通管理基础设施的智能路灯、可保护智能家居内联网设备的安全网关,以及可利用语音和手势识别促进人机互动的新概念。关于英飞凌参展的更多信息,请访问: www.infineon.com/5G。
Press Photos
-
GSMA_Associate_Member_Logo
JPG | 15 kb | 324 x 439 px