英飞凌亮相2018广州国际照明展览会,竞秀更智能、高效、安全解决方案
根据市场调研机构Trend Force的统计,2017年全球智能照明市场规模接近46亿美元,预计到2020年将达到134亿美元,市场潜力巨大。近些年来,LED光源、智能家居、物联网等新技术与产品的兴起,推动了照明产业走向能效、联网、智能的多元化革新。从2018年6月9日至12日,在广州举行的国际照明展览会上,英飞凌科技(中国)有限公司(以下简称英飞凌)展示其业界一流的高能效照明技术及解决方案,探讨正处变革升级的智能照明及LED产业市场前景与趋势。
更智能的光
智慧城市与物联网的浪潮推动了城市照明系统的创新,加速了万物互联网络中每一个节点的智能化。基于英飞凌24GHz雷达、环境传感器、照明控制以及安全芯片等打造的智能路灯方案,由点及面地赋能了城市户外照明系统的智能化升级,已超越以往照明用途的灯具,成为了智能感知和网络服务的节点。
基于英飞凌24GHz雷达的智能楼宇方案,结合业界领先的数字电源控制器与工业级微控制器,进一步挖掘城市室内照明系统的创新应用潜力,实现动态调光控制以及行人流量监测等智能场景,不仅提供高能效、环保的照明方案,也为更高效率的商业经营模式提供了可能。
智慧城市是大势所趋,在英飞凌看来,智能照明的关键点之一在于如何利用广泛的传感器技术实现人机交互的智能化场景。以英飞凌24GHz雷达为例,通过探测物体的运动轨迹进行人机交互。该系列产品拥有行业一流的高性能、可靠性以及成本竞争力等市场优势,正在智能照明的众多垂直领域中寻求机遇!
更高效的光
照明产业的升级不仅在于智能化,更在于对照明应用的本质——“光”的品质要求提高,这使得照明方案设计在调光与效率的控制上对元器件提出了新的挑战。事实上,英飞凌在功率半导体市场长期处于业界第一的地位,在向产业前沿的智能化场景探索的同时,亦不断在功率控制的技术积累上寻求突破。本次展览会,英飞凌将展示效率高达94%的低待机LED驱动器、实现1%深度调光的反激式LED数字控制器及4%电流精度的耐压线性控制器等功率控制产品及解决思路,提供高性能、低功耗的参考方案设计。
更安全的光
在物联网场景下,端到端节点的数据安全不仅关乎个人隐私,更是系统安全、可靠性的体现。英飞凌创新推出OPTIGA TM Trust X物联网解决方案,提供端到端的安全保护,连接“云——网络——客户端设备”的数据信息流,确保实现最高安全级别。集身份验证、数据完整性、加密以及平台完整性验证等功能于一身的英飞凌OPTIGA TM Trust安全平台,从硬件层面实现了高等级认证解决方案,助力客户打造标准化的安全保护系统。
此外,英飞凌也受邀出席展会同期举行的“思索照明,思索变革-“行”分论坛”,围绕“智慧物联网照明系统 超越照明和單一的远程开/关”的前沿课题展开演讲,结合英飞凌领先的市场优势,向现场众多专业人士分享了广泛、跨领域的前沿照明技术与应用案例。
“光随芯动、感知未来”,芯片技术是推动照明行业变革的基石!英飞凌拥有广泛的半导体技术组合,正持续推出功率元器件、传感器、安全芯片等多元化产品及解决方案,不断迎接智能照明应用的全新挑战,致力于创新、能效、安全的产业愿景与未来!