营收和收益符合预期目标

2019-5-8 | 商业及财经媒体

2019年5月8日,德国诺伊比贝尔格(Neubiberg) – 英飞凌科技股份公司(Infineon Technologies AG)公布了2019财年第二季度的业绩(截至2019年3月31日)。

要点如下:
• 2019财年第二季度:营收19.83亿欧元;营业利润3.32亿欧元;利润率为16.7%。
• 对2019财年第三季度的展望:假设欧元兑美元汇率为1.15,环比营收增长将达到1%(正负两个百分点),低于以往的环比增长率,利润率将达到15%。
• 对2019财年的展望:营收预期为80亿欧元(正负两个百分点),利润率为16%。
 
英飞凌科技股份公司首席执行官Reinhard Ploss博士表示:“市场增速明显放缓,但英飞凌凭借其稳健的商业模式,在第二季度仍然取得了良好的业绩表现。高速增长的时代已暂告一段落,客户需求正在回调。在3月底,我们顺应这一趋势,调整了全年的预期,做好增长放缓的准备。与此同时,我们积极采取措施,成功应对了目前业务周期所面临的挑战,同时进行了更有效的成本管理。我们仍将继续进行对核心业务的投资,确保英飞凌在未来发展的优势,为电动车、自动驾驶、再生能源、数据中心和移动通讯等主要目标市场良好的长期发展前景做好准备。”

Information Number

INFXX201905-065

Press Photos