支付的未来从可穿戴设备和智能音箱开始

2022-9-13 | 商业及财经媒体

【2022年9月13日,德国慕尼黑讯】移动支付、非接触式支付、数字钱包以及生物识别技术这些数年前听起来还比较超前的话题,现在已经成为人们日常生活中的一部分。但是展望未来,支付方式将如何改变?现金和银行卡会从人们的生活中消失吗?这又将如何改变人们的日常生活?

 

2022柏林国际消费电子展(IFA 2022)上,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)展示了未来几年支付行业的重要发展趋势:数字钱包、通过物联网设备进行支付,以及生物识别技术。作为数字安全和支付领域的长期市场领导者,英飞凌能够提供业内非常全面的安全芯片产品组合。英飞凌的安全芯片具有创新、易于集成和高度可扩展性等特点。凭借SECORA™ Pay和SECORA™ Connect产品系列,英飞凌将其核心技术的触角延伸到了面向特定应用的以硬件和软件为基础的完整系统级解决方案,助力实现可靠、便捷和安全的支付方式。

 

英飞凌科技数字安全与身份识别产品线负责人Ioannis Kabitoglou表示:“用户希望借助可靠、便捷的支付方式,来满足日常生活需求。”在全球范围内,每两张银行卡中就有一张搭载了英飞凌的安全芯片。展望未来,Kabitoglou表示:“我们希望在全球范围内让尽可能多的消费者和企业能够通过联网设备进行数字支付。要实现这个愿景,必须让设备同时具备易用性和安全性。”

 

借助生物识别技术简单、方便和快捷地进行支付

如今在零售行业,82%左右的交易都通过非接触式支付进行。无论是传统的银行卡还是智能手机或者手表和戒指等可穿戴设备,都能够进行非接触式支付。它们让支付变得更加方便、快捷,特别是在疫情防控期间,使用非接触式支付也更加安全。

 

非接触式支付现已成为常态。并且,集成了指纹传感器的非接触式支付卡也正在兴起。预计到2024年,将有6000万张同样内置生物识别传感器的生物识别支付卡在市面上流通。

 

然而,新的采用生物识别技术进行身份认证的方法也带来了更多的可能性。正如互联网彻底改变了人们的购物习惯,物联网(IoT)的普及将催生出各种可以在未来用于支付的新联网设备。生物识别认证技术将在确保支付安全方面发挥重要作用,同时它也将尽可能为用户提供便利。如今,消费者已经可以在车内通过指纹认证进行购物。未来,面部识别可能会有更大的用武之地。当用户通过智能音箱下单时,设备可以识别车主的声音并完成订单和支付,从而打造无缝衔接的用户体验。

 

数字钱包和联网设备

2021年,有超过一半的零售交易在网上进行,其中约48%通过数字钱包支付。用户可以使用他们所选的设备简单、便捷地进行支付,而商家也可以受益于快速、安全地处理交易并支付较低的手续费,从中获得裨益。

 

不仅是用户,物联网(IoT)中的联网设备也将能够发起和处理交易。据市场调研公司Juniper Research发布的报告显示,到2025年,预计市场上将会有约27亿台具有支付功能的联网智能家居设备。未来,即使人们没有通过智能音箱的语音控制功能下达指令,冰箱依然可以自行订购牛奶或披萨。而所有这些交易的顺利进行都要归功于设备内部集成的安全芯片。

 

物联网支付也让人们在家庭之外的日常生活变得更加便利。例如越来越多的充电桩能够识别电动汽车并自动处理付款(“即插即充”)。此外,据市场研究人员预计,到2025年全球车内支付总额有望增长到860亿美元。

 

更好的用户体验也对安全提出了更高要求

虽然技术带来了更加便利的全新购物体验,但也对支付流程提出了更高要求。远程支付及联网设备不仅需要满足一般的设备安全要求,还需要有效地保护用户的生物识别信息和个人隐私,保存和提供转账证明,并确保在进行双重身份认证时符合相关法律法规的要求。它必须同时兼顾数据保护、数据安全以及同样重要的易用性。

 

英飞凌半导体芯片是数字支付和网络支付解决方案的核心

英飞凌为非接触式支付卡提供经过EMV®认证的安全芯片,为联网设备提供嵌入式安全解决方案,并且能够提供传感器解决方案助力实现生物识别功能。这些产品和解决方案帮助银行、金融科技公司以及银行卡或设备制造商为消费者提供了一种新的、用户友好的交易方式和支付方式。

 

请点击 此处了解英飞凌在数字支付领域所做出的贡献。如需进一步了解物联网的相关内容,请点击 此处

Press Photos

  • 移动支付、非接触式支付、数字钱包以及生物识别技术这些数年前听起来还比较超前的话题,现在已经成为人们日常生活中的一部分。
    移动支付、非接触式支付、数字钱包以及生物识别技术这些数年前听起来还比较超前的话题,现在已经成为人们日常生活中的一部分。
    Digital_Payments

    JPG | 635 kb | 2126 x 1418 px