绿色出行:英飞凌CoolSiC™功率模块可将有轨电车的能耗降低10%
【 2022 年 3 月 7 日,德国慕尼黑讯】全球逐步淘汰化石燃料这一趋势给包括交通运输在内的许多行业都带来了挑战。举例来说,整个社会向绿色出行方式转型,就需要减少短途航班及驾车出行,而这势必会促进轨道交通的发展。政府发布的减碳措施也印证了这一点:例如欧洲计划提供高达数十亿欧元的补贴来支持轨道交通的发展。随着传统的内燃机车、轨道车逐步被环保的电力机车所取代,交通运输行业的变革也即将来临。
为了满足绿色出行的要求,业界必须以提高能源效率为主要目标,进行新技术开发。顺应这一发展趋势,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)即将推出采用XHP™ 2封装的CoolSiC™ MOSFET和.XT技术的功率半导体,这款专门定制的解决方案旨在满足轨道交通市场的需求。
半导体解决方案助力打造低噪音有轨电车
英飞凌XHP 2功率模块的价值,早已在一次由西门子交通(Siemens Mobility)和Stadtwerke München(SWM)联合开展的实际道路测试中得到了证明。一辆搭载了这些功率模块的Avenio有轨电车在慕尼黑进行了为期一年的客运服务测试,行驶里程约6.5万公里。西门子交通总结道:使用基于碳化硅(SiC)技术的功率半导体,可将有轨电车的能耗降低10%。同时,还可显著降低发动机的运行噪声。
英飞凌科技工业功率控制事业部总裁Peter Wawer博士表示:“适用于轨道交通领域的创新半导体解决方案,是推动绿色出行的一项重要因素。这场在慕尼黑成功举办的有轨电车实际道路测试,证明了SiC技术能给制造商、铁路运营商和居民带来裨益。”这些测试在欧洲研发项目PINTA下进行,是欧盟庞大的研究创新计划Shift2Rail1的一部分,该计划旨在通过有针对性的投资,打造可持续发展的欧洲轨道交通系统。
采用碳化硅技术提高能源效率
将SiC技术应用到牵引系统的功率模块中面临着一系列重要挑战:除了需要高效、可靠的SiC芯片之外,还需要能够支持高开关速度的封装形式,以及能够延长器件使用寿命的封装技术。而这些正是英飞凌功率模块的优势所在。由于火车会频繁地加减速,轨道交通相关应用对半导体的功率循环要求非常高。频繁的温度波动给内部互联技术带来了压力。英飞凌.XT技术针对这一挑战提供了解决方案。该技术显著提高了功率循环周次,提高器件使用寿命,多年来已成功应用于风力发电机等具有类似挑战性的应用场景。
在英飞凌的XHP 2功率模块中,内置的CoolSiC MOSFET芯片可在实现低损耗的同时,保持高可靠性。它们是提高能效的基础,目前已经在光伏系统等众多领域得到了广泛应用。英飞凌XHP 2封装具备低杂散电感、对称且可扩展的设计及高电流容量等特性,非常适用于SiC器件。
总之,碳化硅MOSFET除了可以应用于光伏和电动汽车充电基础设施等领域之外,还可以应用于轨道交通领域,显著提升能源效率。
了解英飞凌对提高能源效率所作贡献的更多信息,请访问: www.infineon.com/green-energy
About Infineon
Infineon Technologies AG is a world leader in semiconductor solutions that make life easier, safer and greener. Microelectronics from Infineon are the key to a better future. With around 50,280 employees worldwide, Infineon generated revenue of about €11.1 billion in the 2021 fiscal year (ending 30 September) and is one of the ten largest semiconductor companies worldwide.
Infineon is listed on the Frankfurt Stock Exchange (ticker symbol: IFX) and in the USA on the over-the-counter market OTCQX International Premier (ticker symbol: IFNNY).
Information Number
INFIPC202202-049
Press Photos
-
在英飞凌的XHP 2功率模块中,内置的CoolSiC MOSFET芯片可在实现低损耗的同时,保持高可靠性。它们是提高能效的基础,目前已经在光伏系统等众多领域得到了广泛应用。CoolSic_streetcar
JPG | 295 kb | 836 x 628 px
-
在英飞凌的XHP 2功率模块中,内置的CoolSiC MOSFET芯片可在实现低损耗的同时,保持高可靠性。它们是提高能效的基础,目前已经在光伏系统等众多领域得到了广泛应用。XHP2_CoolSiC_XT
JPG | 226 kb | 1500 x 1125 px