英飞凌半导体科技持续赋能,让智能空调能够看见、听见和感知周围的环境

2022-11-22 | 商业及财经媒体

2022 11 22 日,德国慕尼黑讯】今年,全球许多地区都出现了创纪录的高温天气,空调系统的需求也因此不断上升。欧盟建筑和工业领域消耗的能源中,有50%用于供暖和制冷。半导体技术在降低相关系统的能耗方面可以发挥决定性作用。英飞凌科技股份公司在2022慕尼黑国际电子元器件博览会期间,展示了一款智能空调系统。这款智能空调可以有针对性地进行制冷,能够显著降低系统功耗并提高舒适性。

 

英飞凌科技工业功率控制事业部总裁Peter Wawer博士表示:“半导体能够以多样化的方式支持绿色发展和数字化转型,是互联应用的核心。智能空调系统就是一个典型的用例,该设备可以‘看见’、‘听见’、和‘感知’周围的环境,根据实际需求进行制冷。这不仅能够提高室内的舒适度,而且能够降低能耗。”

智能空调可借助传感器和控制器,在不侵犯隐私的前提下确定室内人员的数量和所处的位置,对周围的环境进行分析,并相应地调整性能。也就是说,智能空调系统能够根据收集到的信息,按需调节性能、更改风扇的转动速度及其摆动范围。

 

智能空调系统还可以测量室内温度、二氧化碳浓度和空气质量,从而决定通风时间,为室内导入清新、凉爽的空气。凭借预测性维护功能,该系统还能为运营商更新设备状态信息,并通过远程控制、恒温器、显示器、连接器和语音控制实现人机交互。

 

人工智能对于进一步处理应用中产生的数据而言是不可或缺的。利用边缘计算,设备能够在本地进行数据处理,并且只上传必要的信息至云端。这意味着在设备端可以直接做出关键决策。由此,空调系统可成为一种能够创新用户体验和提高能效的智能化服务。

 

如需了解更多信息,请访问 www.infineon.com/electronica

About Infineon

Infineon Technologies AG is a world leader in semiconductor solutions that make life easier, safer and greener. Microelectronics from Infineon are the key to a better future. With around 50,280 employees worldwide, Infineon generated revenue of about €11.1 billion in the 2021 fiscal year (ending 30 September).

Infineon is listed on the Frankfurt Stock Exchange (ticker symbol: IFX) and in the USA on the over-the-counter market OTCQX International Premier (ticker symbol: IFNNY). Further information is available at www.infineon.com

This press release is available online at www.infineon.com/presse

Follow us: Twitter - Facebook - LinkedIn

Information Number

INFXX202211-022

Press Photos

  • 英飞凌半导体科技持续赋能,让智能空调能够看见、听见和感知周围的环境
    英飞凌半导体科技持续赋能,让智能空调能够看见、听见和感知周围的环境
    Smart-Air-Con

    JPG | 416 kb | 2126 x 1535 px

  • 英飞凌科技工业功率控制事业部总裁Peter Wawer博士
    英飞凌科技工业功率控制事业部总裁Peter Wawer博士
    Dr_Peter_Wawer

    JPG | 302 kb | 2126 x 1417 px