科技如何影响个人健康:英飞凌智能半导体解决方案助力实现健康的生活方式

2023-1-31 | 商业及财经媒体

2023 01 31 日,德国慕尼黑讯】智能设备不仅让我们的生活变得更加轻松和便捷,还能帮助我们实现健康的生活。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)的半导体解决方案正在通过多种方式使物联网(IoT)成为健康生活方式中的关键组成部分。

 

到2050年,全球60岁以上的人口将超过20亿。同时根据世界卫生组织的数据,80岁以上的人口将是现在的三倍。医疗保健对于个人和社会的重要性正在与日俱增。因此,健康和积极的生活方式将成为帮助人们尽可能延长高质量生活时间的关键。

 

在这种情况下,物联网有望在各个层面为医疗行业提供支持,例如预测性预防和监测、诊断和治疗、后续的日常护理和支持等。

 

 

英飞凌科技安全互联系统事业部总裁Thomas Rosteck表示:“技术以及它所带来的物联网将对医疗行业产生重大影响。预防性保健对我们的健康十分重要,现在已经有健身追踪器等诸多设备帮助我们更便利地监测生理数据以及生活得更加健康。物联网设备目前的主要用途仅仅是连接云端或给设备下命令。但现在我们可以看到设备之间的互动正在变得越来越多。这为更加健康、长久和独立的生活开辟了各种新的可能性。”

 

英飞凌科技电源与传感系统事业部总裁Adam White也表示:“每个人都应该尽早关注健康和健身。英飞凌等公司的半导体在实现许多智能健康应用方面发挥着关键的作用。从通过传感器接收信息,到连接和处理,再到将数据安全存储在设备中,所有这些功能都是因为有了半导体才得以实现。我们预计将有更多智能健康领域的系统和应用实现大幅增长,为消费者提供有助于健康的详细信息。”

 

半导体是所有解决方案的基本组成部分。传感器记录重要数据、微控制器处理和转发数据、执行器触发行动、网络技术将云服务与医疗专业知识相结合、安全解决方案为高度敏感的个人数据提供保护。

 

随时随地都能简单、轻松地监测健康状况

 

智能手机和可穿戴设备已经可以测量心率、血压等生理机能、记录和评估心电图并分享这些信息。另外,现在还有了可以监测身体活动,进而帮助实现积极健康生活方式的智能健康设备:

 

  • 例如一个不起眼的 智能指环可以监测睡眠、活动、恢复、体温、心率和压力水平,充满电后可以在长达七天的时间里准确测量重要的机能并且在早期阶段发现各种迹象。比起使用智能手表,这种设备能够更加方便地连续无间断记录和评估身体活动。

 

  • 基于雷达技术的 睡眠传感器现在已经变得小巧易用,可以取代睡眠实验室人工环境中的检查。患者可以在熟悉、没有外部压力的家中精准记录他们的睡眠行为,甚至在盖着被子的情况下。

 

  • 二氧化碳传感器可以连续测量空气质量,提供适时自动开启或关闭通风或智能空调所需的信息。这有助于防止细菌和病毒的传播,通过更加健康的环境空气提高人们的注意力和工作能力。

 

  • 智能家居和智能建筑已经在为人们提供最佳的生活和健康条件,并通过独立自主地管理各种应用(例如自动通风、急救警报以及机器人等让工作变得更轻松的技术)协助居民和护理人员。

Information Number

INFXX202301-049

Press Photos

  • 英飞凌科技电源与传感系统事业部总裁Adam White
    英飞凌科技电源与传感系统事业部总裁Adam White
    Adam_White

    JPG | 575 kb | 2126 x 1417 px

  • 英飞凌科技安全互联系统事业部总裁Thomas Rosteck
    英飞凌科技安全互联系统事业部总裁Thomas Rosteck
    Thomas_Rosteck

    JPG | 309 kb | 2126 x 1417 px