循环经济是通向可持续生态的有效路径:英飞凌安全解决方案为行业、消费者和环境提供有力支撑
【 2023 年 10 月 30 日,德国慕尼黑讯】全球资源日益紧缺,因此负责任地使用资源对于应对气候变化至关重要。电子废弃物已成为世界上最大的废物流之一,全球每年产生的电子废弃物超过 5740 万吨(2021 年),净值达到近 600 亿美元 [1]。应对这一挑战的办法之一是尽可能延长资源在价值链中的循环时间。循环经济有助于延长产品的生命周期,从而节约资源和能源。在这种理念下,为电子设备提供可靠的备件发挥着重要的作用。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出的 OPTIGA™ Authenticate 系列等身份验证解决方案支持备件和原装产品的验证,有助于实现可信赖且可持续的经济模式。
电子产品循环利用的方法由6R概念定义,即减少(Reduce)、可靠性(Reliability)、维修(Repair)、重复利用(Reuse)、翻新(Refurbish)和循环利用(Recycle)。
对半导体科技公司英飞凌而言,循环经济环环相扣:这些原则不仅可以指导英飞凌进行废物管理,比如制造过程中的溶剂再利用等。英飞凌的产品设计同样旨在减少资源消耗和有害废物以及支持替换关键部件。另一方面,英飞凌向客户提供的产品能够帮助客户依据循环原则进行创新并为市场创造更加可持续的解决方案。
OPTIGA™ Authenticate 安全解决方案助力实现可持续与高可靠
例如,“维修权”(Right to Repair)法规不仅属于《欧洲绿色协议》的范畴,同时也是全球各国可持续性发展计划的一部分。英飞凌的安全解决方案,如OPTIGA Authenticate 系列产品可帮助制造企业高效且有针对性地应对这些新法规所带来的关键挑战,有效减少对环境的影响。
欧盟的维修权(Right to Repair )、电池与生态设计(Battery and Ecodesign)倡议的目标是节约资源,提高产品能效。维修权意味着消费者有权获得备件,而且必须要让非专业人员也能维修产品。因此,制造商所面临的挑战是既要满足其保修要求,又要提供备件,同时还要保护其品牌价值和知识产权以及最终用户的安全。
英飞凌科技安全系统架构杰出工程师Josef Haid解释说:“OPTIGA Authenticate系列产品可验证设备和替换部件的真实性,以及鉴定原装产品的真伪。这不仅能够确保终端用户产品的安全,还能帮助制造商满足电子设备质量和性能标准的要求。验证器能为消费者提供更安全、更透明的体验,因为消费者由此可以相信设备和备件的真实性和质量。此外,由于备件需求的增加,它还为行业开辟了一个新的市场,涵盖了潜在的保修索赔,同时能有效防范假冒产品。”
保护消费者和产品的验证解决方案
OPTIGA Authenticate 系列产品适用于广泛的可更换组件,比如智能手机生态系统中的组件。智能手机的电池、显示屏、摄像头模块以及电源适配器、无线充电器和耳机(见图)等部件均可配备验证器。此外,OPTIGA Authenticate 安全解决方案还可用于电动工具、笔记本电脑、轻型电动车、多旋翼飞行器、VR/AR 应用等电子设备。其机制非常简单——只需要将 OPTIGA Authenticate S 安全芯片集成在产品中即可,比如电动踏板车(主机)的电池(客户)中。这样,主机端和客户端就能相互通信并进行身份验证,实现主机端能够验证电池是否为原装电池或是否符合特定标准。验证过程本身通过交换证书、密钥和加密任务进行管理。
OPTIGA Authenticate 系列等认证解决方案提供了一种简便而经济的方法,使得制造商满足法律要求、保护其品牌价值免受假冒伪劣产品的侵害。通过OPTIGA Authenticate 系列产品,英飞凌向循环经济又迈进了一步,使客户能够构建出更可持续的解决方案。
[1] https://pacecircular.org/action-agenda/electronics
About Infineon
Infineon Technologies AG is a global semiconductor leader in power systems and IoT. Infineon drives decarbonization and digitalization with its products and solutions. The company has around 56,200 employees worldwide and generated revenue of about €14.2 billion in the 2022 fiscal year (ending 30 September). Infineon is listed on the Frankfurt Stock Exchange (ticker symbol: IFX) and in the USA on the OTCQX International over-the-counter market (ticker symbol: IFNNY).
Press Photos
-
OPTIGA Authenticate 系列等认证解决方案提供了一种简便而经济的方法,使得制造商满足法律要求、保护其品牌价值免受假冒伪劣产品的侵害。通过OPTIGA Authenticate 系列产品,英飞凌向循环经济又迈进了一步,使客户能够构建出更可持续的解决方案。Infineon_authenticated_by_OPTIGA
JPG | 359 kb | 2126 x 1503 px
-