英飞凌为AI数据中心提供先进的高能效电源装置产品路线图
-
- 人工智能(AI)引发全球数据中心能源需求不断增长
- 基于硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)的新型电源装置(PSU)巩固了英飞凌在AI电源领域的领先优势
- 全球首款12 Kw PSU凭借更高的能效、功率密度和可靠性,为AI数据中心运营商带来优势
【 2024 年 6 月 3 日,德国慕尼黑讯】人工智能(AI)的影响推动了全球数据中心能源需求的日益增长,凸显了为服务器提供高效可靠能源供应的必要性。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)已翻开AI系统能源供应领域的新篇章,发布了电源装置(PSU)产品路线图。该路线图在优先考虑能源效率前提下,专为满足AI数据中心当前和未来的能源需求而设计。
通过实现更高的PSU性能等级,英飞凌可帮助云数据中心和AI服务器运营商降低系统冷却能耗。这些创新的PSU能减少功耗和二氧化碳排放,从而降低总体运营成本。功能强大的PSU不仅能用于未来数据中心,还可取代服务器中现有的电源装置并提升效率。
除了已推出的输出功率为3 kW和 3.3 kW的 PSU 外,全新8 kW和12 kW PSU也将在不久的将来进一步提高AI数据中心的能效。借助12 kW参考板,英飞凌即将推出全球首款达到这一性能水平的电源装置,为未来数据中心供电。
英飞凌科技电源与传感系统事业部总裁Adam White表示:“英飞凌为AI提供动力。我们正在解决这个时代的一大关键问题——如何高效地满足数据中心不断升级的能源需求。英飞凌将硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)三种半导体材料集成到单一模块中,正是这项专业技术使这一开发工作成为可能。因此,我们的 PSU 产品组合不仅体现了英飞凌的创新实力,为数据中心和AI生态系统带来了一流的性能、效率和可靠性,还巩固了英飞凌在功率半导体市场的领先优势。”
英飞凌也在响应数据中心运营商对更高系统效率和更短停机时间的要求。服务器和数据中心应用的上涨增加了对电源的需求,因此需要开发额定功率从 800 W 到 5.5 kW甚至更高的电源。这一增长是由于计算AI应用的图形处理器(GPU)对功率的要求不断提高。
目前,高阶GPU的单芯片功耗高达1 kW,到二十年代末将达到 2 kW或更高,这将增加数据中心的总能源需求。根据国际能源机构(IEA)的预测,到2030年,数据中心的耗电量将占全球总耗电量的7%,相当于印度目前的耗电量。
尽管能源需求快速增长,但英飞凌的新型PSU可为减少AI数据中心的二氧化碳排放量做出贡献。这得益于新PSU具有极高的效率,能更大程度地减少功率损耗。英飞凌新一代PSU的效率高达97.5%,符合严格的性能要求。全新8 kW PSU支持最高输出功率达300 kW或以上的AI机架。与当前3 kW PSU的32 W/in³ 相比,其效率和功率密度提升至100 W/in³,进一步缩小了系统尺寸并节省了运营商的成本。
从技术角度看,能实现这一点的原因在于Si、SiC 和 GaN 三种半导体材料的独特组合。这项技术有助于提升AI服务器和数据中心系统的可持续性与可靠性。基于SiC 和 GaN 等宽带隙材料的创新半导体是理性地与高效地利用能源以推动低碳化的关键。
8 kW PSU将于 2025 年第一季度上市。有关PSU产品路线图的更多信息,敬请访问 www.infineon.com/AI-PSU。
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问 www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/
关注我们: 英飞凌官微 - X - Facebook - LinkedIn
Information Number
INFPSS202405-105