英飞凌推出功率系统可靠性建模,减少数据中心系统的电力短缺和停电问题

2024-7-12 | 商业及财经媒体

    • 电源故障是数据中心和电信基础设施运营商面临的一项日益严峻的挑战   
    • 英飞凌功率系统可靠性建模是保障数据中心供电可靠性与稳定性的关键步骤
    • 更高的设备利用率和以数据为依据的维护建议可提高盈利能力、降低总体拥有成本和碳足迹

     

    2024 7 12 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码: IFNNY)推出功率系统可靠性建模。这项创新解决方案能够应对数据中心和电信基础设施面临的日益严峻的系统电源故障问题。这些设施39%的宕机时间因停电引起,每次宕机的平均成本为687,700美元,因此迫切需要实现无缝运行并减轻对财务的影响。通过集成英飞凌的功率监控解决方案,企业能够增强运营弹性、减少碳足迹并大幅降低成本。该产品包括一种在数字功率控制器上运行的算法并以此实现了软硬件集成,这与英飞凌的战略方针相吻合,即为客户提供包括半导体器件和配套软件工具在内的综合系统解决方案。该解决方案适用于数据中心、AI服务器、GPU 和电信网络中所使用的直流-直流转换器、交流-直流整流器和IBC模块等应用。

     

    功率系统可靠性建模是连接组件和系统可靠性的“桥梁”。它可以根据英飞凌数字功率控制器中的动态系统运行参数、电源系统模型和可靠性预测程序,对系统的电源健康状况进行实时监控并估算使用寿命。该解决方案可提高设备利用率并提供以数据为依据的维护建议,进而提升盈利能力,降低总体拥有成本(TCO)。客户可从对电源的实时系统诊断,以及强大的、基于系统可靠性的决策和质量保证中获益。该解决方案易于使用,并且可集成到现有设计中。

     

    英飞凌科技电源与传感系统事业部总裁Adam White表示:“功率系统可靠性建模是英飞凌及客户实现数据中心电源供应可靠性与稳定性的关键步骤。该解决方案遵循我们从产品到系统的方法,侧重于提供集成了先进软件功能的硬件,不仅扩展了产品功能和范围,还帮助我们的客户创造出更多价值并更快地扩大运营规模。”

     

    了解关于该解决方案的更多信息,敬请访问 www.infineon.com/reliabilitymodeling

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至930日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:  https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFPSS202406-115

Press Photos