英飞凌针对AI数据中心推出先进的电池备份单元技术,进一步完善Powering AI路线图

2025-3-14 | 商业及财经媒体

  • 新一代 AI 数据中心电池备份单元 (BBU) 的推出体现了英飞凌树立 AI 供电新标准的承诺
  • 该路线图包括全球首款 12 kW BBU
  • BBU 拥有高效、稳定且可扩展的电量转换能力,功率密度较行业平均水平高出 400%

2025 3 14 , 德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)公布新一代AI数据中心电池备份单元(BBU)解决方案路标,确保AI数据中心的不间断运行,避免断电和数据丢失风险。这项全面的 BBU路标包含了从4 kW到全球首款12 kW BBU电源解决方案。BBU解决方案可在AI服务器机架实现高效、稳定和可扩展的电量转换能力,同时,其功率密度更是高出行业平均水平达400%。BBU对于AI数据中心至关重要,除了可确保供电不间断,保护敏感的AI硬件免受电压尖峰、浪涌和其他电源异常情况的影响。BBU解决方案与PSU,IBC,PDB和PoL等架构相互配合,等进一步巩固了英飞凌在AI供电领域的领导地位。

 

 

英飞凌科技电源与传感系统事业部总裁Adam White表示:“确保AI系统的不间断供电对于保持运算过程的连续性与无缝运行至关重要。我们高能效的BBU专为AI服务器设计,拥有卓越的性能、灵活性和效率,可让AI服务器的运行更加流畅,同时满足多种功率等级的需求。英飞凌熟知如何运用硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)这三大功率半导体材料,我们深信英飞凌的半导体解决方案将树立AI数据中心供电的新标准。”

 

AI数据中心若发生停机或系统故障,可能导致极大的损失。根据2024年ITIC调查,41%的受访企业表示每小时停机损失在100万美元到500万美元以上不等。其中35%的故障归咎于电源元件品质问题。为了解决这一问题,英飞凌推出局部功率转换器(Partial Power Converter ,PPC)。该方案可有效提升电源系统性能与可靠性,是适用于BBU的领先技术。其中,以5.5 kW BBU为代表的中间解决方案采用了英飞凌独家拓扑结构,结合Si与GaN技术,可实现超高效率和高功率密度。业界首创的12 kW系统则结合多张4 kW电源转换卡,并搭载英飞凌PSOC TM MCU、40 V和80 V OptiMOS TM以及EiceDRIVER TM驱动器,实现了极强的性能和灵活性,功率密度较业界平均水平高出四倍。在主板上并联多张转换卡即可实现更高的功率等级,提升系统扩展能力并简化维护作业。若其中一张电源转换卡出现故障,系统会持续工作而不停机,只是降低输出功率,。借助这种模块化方式,系统可配合特定电源需求进行调整,无需重新设计整个系统,为客户带来性能和可靠性方面的卓越效益。

 

欢迎莅临英飞凌在 2025 APEC展会(3月16-20日)的展位,进一步了解BBU技术。更多信息,请访问 BBU产品网页

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至930日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:   https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFPSS202503-076

Press Photos