通用电机驱动-变频变压
通过在几百瓦到几兆瓦的功率范围内改变信号的频率和电压来控制电机的速度。
通用驱动器可以通过改变电机信号的频率和电压来控制电机的速度。一般用途的驱动装置用于诸如泵和风扇、过程自动化或起重机等应用中,其功率范围从几百瓦到几兆瓦不等。通过改变电机信号的频率和电压,通用驱动器可以控制电机的速度。一般用途的驱动器用于诸如泵和风扇、过程自动化或起重机等应用中,功率范围从几百瓦到几兆瓦不等。
我们提供的产品结合了卓越的性能和可靠性,除了具有竞争力的性价比,还确保您的电机系统的安全。我们为您提供针对电机变频器优化的丰富高效的半导体产品系列。您可以依靠我们的智能功率模块(IPM)和分立器件,实现低功率范围的智能化设计。对于中等功率驱动,我们的模块EasyPIM™ 和 EconoPIM™可以实现完美搭配。对于高功率驱动,EconoDUAL™ 和PrimePACK™是可选的解决方案。结合创新的.XT互连技术,PrimePACK™ 模块可以通过提高热循环和功率循环能力延长使用寿命,从而帮助设计者克服高估难题。
我们产品组合的亮点包括专门为满足驱动应用需求设计的TRENCHSTOP™ IGBT7 模块。TRENCHSTOP™ IGBT7模块采用各种经过检验的封装,提高了功率密度、可控性和过载能力,从而节省成本和时间,是通用驱动(GPD)应用的理想选择。对于高速驱动器和逆变器集成,我们的 CoolSiC™ MOSFETs是颇具吸引力的解决方案,因为它们减少了开关和传导损耗,尤其在部分负载的条件下更是如此。
除了我们的功率半导体外,我们还为所有硅和碳化硅(SiC)元器件提供栅极驱动IC。我们丰富的EiceDRIVER™ portfolio 产品组合可从基本功能扩展到高级功能。EiceDRIVER™ X3增强型隔离栅极驱动器组合目前包括X3模拟1ED34xx系列和X3数字1ED38xx系列,具有DESAT、Miller钳位、软关闭和I2C可配置性。为了完善该系列产品,辅助您的设计为工业 4.0 做好准备,我们提供XMC™、 AURIX™,以及PSoC62, PSoC64系列的微控制器,并辅以满足最高安全标准的解决方案 OPTIGA™ Trust solutions,以支持不断增长的连接需求。这些设备可以与我们XENSIV™产品系列的传感器结合使用为您的设计带来更多的感官智能,并实现预知性维护等创新功能。我们的一系列外部存储器 解决方案支持高级计算以实现预知性维护。
Podcast4Engineers: Industrial Drives
Modern industrial drives need to be smaller, more efficient, and easier to use while delivering the performance and robust operation required in industrial applications such as commercial HVAC, robotics, and process automation.
Learn more about Infineon’s solutions for industrial drives and what’s to come in this area.
网络研讨会:CoolSiC™-伺服驱动器的完美解决方案
碳化硅MOSFET是伺服驱动器的完美匹配?没错!这个特别的网络研讨会揭示了为什么要比较IGBT和SiC MOSFET的性能水平,并解释了使用英飞凌的.XT互连技术的好处。
应用介绍:我们推动驱动器的效率发展 - 利用我司的专业技术选择最佳的驱动系统。
我们推动驱动器的效率发展。利用我司的专业技术选择最佳的驱动系统。网络研讨会所示的整套幻灯片也可供下载,您可在单个PDF文件中查看所有重要概述。
白皮书:工业驱动不断变化的面貌 - 英飞凌专业知识助您设计最佳驱动系统
仅仅为了满足期望的应用寿命,而对工业应用的电动机进行过高估计,并承担增加能源成本的日子已经过去。白皮书回顾了目前可用的一些技术,这些技术可为低压和机器人应用带来更高效率。
In the technical introduction training, you became familiar with the full-bridge transformer driver family 2EP, which is a reliable power supply that supports Infineon’s top-notch switches and isolated gate drivers. By the end of this deep dive, you will be able to describe the working principle of this family and know about possible applications by understanding the effect of input voltage changes, transformer transfer ratio, and duty cycle changes on the isolated output voltage.
Leanr more about the 2EP EiceDRIVER™ power family, along with its features and advantages. Additionally, you will have an overview of the extensive application scope of the 2EP.
您想知道在这个电源转换阶段可以找到的各种拓扑结构及其顶层工作原理吗?了解被动和两级主动整流方法的基本概念。
关于如何根据工业驱动需求选择可靠和高效的解决方案的教程。我们来看看与您的应用相关的功率、电压、拓扑和频率等关键问题。