PSOC™ 6 Current Digital to Analog Converter (IDAC7)
General Description

The IDAC7 Component provides a programmable current with a resolution of 7 bits. The six overlapping ranges are from 4.96 uA to 635 uA, which allows sufficient resolution for most applications.
- Six current ranges (4.96 uA to 635 uA)
- Sink or Source current
- 7-bit resolution
- Two IDACs can be put in parallel to form an 8-bit IDAC
- Add external resistor for VDAC functionality
下面是6个常见问题回答。使用上方搜索栏查看更多问题回答。
技术支持
联系我们的应用工程师的最佳方式是通过我们的[英飞凌开发者社区] https://community.infineon.com
我们的应用工程师负责管理社区,以确保社区中的其他人或我们自己的工程师能够快速准确地回答所有问题。
如果您想使用我们的“直接渠道”,我们恳请您通过 Infineon myCases 门户提交您的询问。 这是一个直接渠道,可让您快速轻松地获得您需要的支持。
要注册,请点击英飞凌主页右上角的“Register for myInfineon”并按照说明进行操作。
为了防止使用受到限制,我们建议您使用公司的电子邮件注册。
要登录,请点击“登录到 myInfineon”。
点击“My Cases”链接,您将被引导至 [My Case portal 门户] https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/company/contacts/support/images/Leaflet-Infineon-myCases-portal.pdf
您也可以通过以下网址直接访问:https://mycases.infineon.com
如有任何疑问,请联系我们的热线
了解详细内容
查找软件,硬件,开发工具,服务支持的合作伙伴
英飞凌的合作伙伴提供的产品和服务可补充我们的半导体器件解决方案,从而加快您的开发工作并缩短产品上市时间:https://www.infineon.com/partnerfinder.
了解详细内容
封装信息
您可以在我们的网站https://www.infineon.com/packages中找到封装信息。请注意,这些信息被分为“Leaded and through-hole“(引线和通孔), “Surface Mounted Devices“ (表面贴装元)及“Special Packages“ (特定封装)三种类型。您可以在每个选项下找到相关的封装信息。
了解详细内容
工艺流程说明
有关回流曲线,焊接温度,焊接曲线以及大多数分立产品的进一步加工说明的信息,请参阅应用说明。
请访问https://www.infineon.com/packages并参阅“下载”部分中的“英飞凌部件封装的一般建议 ( "General Recommendations for Assembly of Infineon Packages" ) 文档。
Click here
对于To-Packages,请参考https://www.infineon.com/assembly
关于ESD保护,英飞凌完全符合IEC 61340-5-1。
了解详细内容
设计支持
我们为您提供应用设计方面的支持。
您可以在以下网站中找到我们的设计工具Infineon Solution Finder:
https://www.infineon.com/solutionFinder
这里您可以选择您的应用的重要参数并根据您的要求缩小选择范围。
了解详细内容
仿真参数/ SPICE模型
请访问我们的仿真模型查找工具: https://www.infineon.com/simulation
请选择“仿真模型(SPICE. S参数, SABRE)”
如果在链接里找不到您所需的模型,请通过右侧的“点击以请求模型”( "click to request model") 按钮提交请求。
英飞凌只使用Spice或Saber模型. 这两种模型符合当前的公认标准,可以满足所有仿真模型的要求.
了解详细内容