![Infineon Technologies - Semiconductor and System Solutions](/frontend/release_2024-06/dist/resources/img/logo-mobile-cn.png)
数百年来,人们一直试图通过制冷来保存食物。冰箱为家庭生活带来了许多便利,而现在有了智能电源控制,它也变得更加经济。这为其他家电产品树立了榜样。
1806年11月,一个灰蒙蒙的早晨,凌冽的寒风呼啸而过。雪花飘落在湖面码成一堆的巨大冰块上。有人在将冰块通过斜坡运到四匹马拉的大车上。然后,这些冰块将踏上漫长的旅途——从新英格兰到炎热的加勒比海地区。
通过制冷保存食物以及享用冰镇饮料古已有之,当时人们是通过从山区运来冰块并保存在地底的冰窖里。从19世纪开始,冰块交易越来越多。人们花费了大量的时间和精力从冰冻的湖面和河面上切冰,打磨成合适的形状,然后通过海路进行长途运输。
在研究者成功研制出人造冰后——通过利用几种化学品,其中有些还具有毒性,并借助一定的工艺,食物制冷就变得更为容易和更为舒适了。这最终导致了冰箱的发明。在20世纪30年代,电冰箱已经在美国和古巴广泛使用。而与之形成鲜明对比的是,直到20世纪50年代,德国的送冰人仍在给家家户户送冰。人们在一个特制的木柜里用这些冰对食物进行制冷。
不管是人力、化学品还是使用电冰箱,制冷都需要花费很多精力并且影响环境。
我们在家里每天都要使用多种家电。从洗衣机、干衣机、空调到冰箱,它们都为日常生活带了便利和快捷。迄今为止,这些家用电器都有一个共同点:电机只有“开”“关”这两种状态。因此,它们也只有两种功率水平:全功率或零功率。全功率意味着消耗可能最高的能源。这些家用电器的成本远远不止价签上的价格,还应包括家用电器整个使用寿命期间的电力成本。譬如,2015年全球范围内预计有12亿台老旧的高能耗冰箱仍在使用。每台冰箱年耗电量差不多有480度。
英飞凌用于变频的系列半导体为面向未来的普惠环保技术做贡献。
夜幕降临,你在家中坐在沙发上,聚精会神地读一本书。突然,你听到了一声轻微的卡塔声,但是很难分辨是从哪儿发出来的。一会儿,金属的叮当声和更重的咔嗒声响起。你平静放松的心情没有了。而冰箱以越来越频繁和越来越响亮的噪音提醒着它的存在。很显然,这台冰箱非常“外向”——或者正不堪磨损。
由于非变频家电中的电机不能调节转速,它们始终以全功率运行。这使得零部件的磨损会快很多,这也使得它们更易出现故障。此外,这些电器容易出现噪音,让您神经紧张。
但是我们不应该期望家电变得智能吗?譬如,只消耗它真正需要的电能,因为它知道何时需要多少电能来运行。如今已经有了这样的智能水平,而越来越多的家用电器也配备了这种技术。英飞凌的芯片借助传感器、微控制器和功率芯片之间的交互助力实现智能家电。将这些不同的半导体结合起来可对电流进行最优调节。技术专家将之称为变频器。
电机必须进行智能控制以便按需运行。
原理其实简单:通过持续不断地收集温度、湿度和电机转速等数据,传感器可使家电高效运行。根据这些数据,微型计算机或者微控制器计算所需的控制指令。作为真正节能者的功率芯片执行这些指令,以实现电机的最优转速,保持冰箱恒温。这比经常开关电机要高效得多。
我们的目标是使智能家电成为未来标准。为此,英飞凌正在开发作为变频技术基础的半导体,比如传感器、微控制器和高效功率芯片。
在家电部分,在线浏览所有产品。
冰箱是我们日常生活的好朋友,利用智能功率控制,它也可以做到经济合算。了解搭载英飞凌半导体解决方案的Embraco压缩机,如何节省现代冰箱的能耗。
压缩机是冰箱的心脏。Embraco是这项关键设备的全球技术领袖,是变频压缩机开发的先锋。Embraco Fullmotion压缩机可根据需求调节制冷量,最多可降低40%的能耗。
Embraco的智能变频器装有传感器,可查明冷藏冷冻室的温度。传感器随后向压缩机发送信号,调节其转速,从而以更有效的方式达到目标温度。得益于包含只高压CoolMOSTM晶体管和3枚半桥驱动器的英飞凌变频解决方案,Embraco压缩机可根据冰箱的实际制冷需求调节转速。
看看处于工作状态的Embraco VESF压缩机,了解它如何节省40%的电力。
是不是听起来有点不相信?完全可信——利用Liebherr CNP 4358 Premium NoFrost为节能增效做出贡献。
Embraco是全球冰箱压缩机技术领袖,矢志创新和推进可持续发展。Embraco提供相比通用技术更加环保的解决方案。
因此,Embraco携手英飞凌降低全球能耗。更多了解Embraco的创新。
更新于:2016 年11月