TASKING发布SmartCode,赋能英飞凌AURIX™ TC4xx
新闻管理员 发表于 2021-03-30
TASKING和英飞凌为了赋能共同的汽车领域客户,使之可以更高效便捷地设计出符合更高功能安全需求的产品,并优化产品性能,TASKING于近日发布了新一代产品SmartCode,一个为英飞凌下一代AURIX™微控制器设计的多核集成开发环境。
AURIX™ TC4xx系列微控制器主要面向大量数据吞吐类应用,如高级辅助驾驶系统、各个域控制器、新能源产品和未来的网关等,这些微控制器将提供更高的性能并且满足汽车功能安全要求,提高数据吞吐量和运算能效比,从而能满足产品针对日益增长的人工智能算力要求和高速控制回路类应用的需求。
TASKING SmartCode是目前唯一一个完全支持AURIX™ TC4xx系列微控制器内部独特架构的软件开发平台。使汽车制造商能够更好的保证传统汽车和自动驾驶汽车日益增加的安全需求。此产品由TASKING和英飞凌联合开发。

TASKING公司CSO FranzMaidl说:“随着汽车软件复杂度的日益增加,领头的Tier1和OEM需要更加高质量、高安全性和高性能的开发工具。我们将多种复杂工具集成到一个开发环境中,并与英飞凌合作进行不断优化,这种结合加速了汽车产业相关产品的创新速度。与此同时,我们通过提供这种一站式的开发解决方案,为客户提升所开发软件可靠性的同时,也便于客户控制开发成本。”
TASKING SmartCode是根据ASPICE® CL2级标准开发的,并获得了满足ISO 26262 标准的TÜV认证,可支持ASIL-D等级产品的开发,以最好的TASKING为客户提供功能安全支持。TASKING SmartCode甚至为Synopsys的新型并行处理单元(PPU)提供了编译器支持,这是下一代AURIX™ TC4xx系列微控制器的主要增强功能之一。目前只有TASKING和Synopsys为新的PPU提供编译器支持。
为了更好地赋能AURIX™ TC4xx系列微控制器,TASKING目前正在开发全套工具产品,以帮助客户更好的开发多核架构下的安全应用并快速优化其性能。

正如英飞凌科技公司产品营销高级总监 Ralf Koedel解释的那样,“我们与TASKING长期合作完成的这套软件开发工具非常完善,能够支持AURIX TC4xx系列微控制器,使我们的客户能够快速的设计出符合ASIL-D安全等级的产品,而且成本可控。”
英飞凌科技大中华区资深市场经理张立红(Henry Zhang)表示,在过去几年里,英飞凌基于AURIX™系列单片机在国内建立了强大的生态,同时在动力传动、新能源、自动驾驶等领域取得了优异的成绩,除了AURIX™系列产品本身性能出色、质量可靠之外,像TASKING这样的合作伙伴可以保证助力英飞凌产品的优势得以体现,赋能本土客户开发更加安全稳定的产品。期待TASKING编译器未来可以配合AURIX™下一代产品TC4xx在国内市场再创辉煌。
TASKING SmartCode将在AURIX™TC4xx正式发布后推向市场。

关于TASKING
TASKING是一家领先的嵌入式软件开发工具供应商,TASKING开发工具被汽车制造商和世界上最大的一级供应商用于实现在安全关键领域的高性能应用。汽车行业和相关行业的客户相信基于TASKING开发工具可以开发出最佳的应用程序,同时实现极高的可靠性、功能安全性和产品性能。公司成立于1977年,TASKING总部位于德国慕尼黑,1986年进入编译器工具领域,1990年开始为英飞凌编译器工具,公司在欧洲、美国、中国、印度、日本设有销售、支持团队以及运营团队。目前应用于英飞凌MCU的TASKING开发工具作为公司重要产品,开发流程依据ASPICE Capability Level 2标准,并于2019年获得TÜV Nord功能安全产品认证,获得ASIL-D等级认证证书。北欧FSN控股公司于2021年正式收购TASKING公司,并在中国上海和北京设立全资子公司。
TASKING中国联系人:
郑远超(中国北方市场)
yuanchao.zheng@tasking.com
吕 强(中国南方市场)
channing.lv@tasking.com