Häufig gestellte Fragen
Die Hauptversammlung fand am 20. Januar 2004 um 10:00 Uhr in der Olympiahalle im Olympiapark, Coubertinplatz, 80809 München statt.
Alle Aktionäre, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Infineon Technologies AG eingetragen sind, und die sich innerhalb der Anmeldefrist zur Hauptversammlung angemeldet haben.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Anmeldung spätestens am 13. Januar 2004 bei uns eingegangen sein muss. Wenn Sie nicht persönlich teilnehmen können, genügt, dass Sie bis zu diesem Termin einen Bevollmächtigten benennen, der Ihre Stimmrechte ausübt. Dies kann entweder ein Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung sein.
Später eingehende Anmeldungen können leider nicht mehr berücksichtigt werden. Nach erfolgter Anmeldung haben Sie die Möglichkeit, Änderungen Ihrer Anmeldung oder Weisungserteilungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft noch bis zum Ende der Generaldebatte am Tag der Hauptversammlung über das Internet vorzunehmen.
Sie können eine Eintrittskarte bestellen, damit Sie selbst oder ein von Ihnen Bevollmächtigter persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können.
Daneben bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, Mitarbeiter der Infineon Technologies AG zu bevollmächtigen, für Sie gemäß Ihren Weisungen abzustimmen.
Sie können natürlich Ihre Stimmrechte auch durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen, sofern diese einen solchen Service anbieten.
Alternativ zu dem Ihnen per Post zugesandten Anmeldebogen können Sie für die Eintrittskartenbestellung für sich oder Ihren Bevollmächtigten sowie für die Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch das Internet nutzen.
Bei Verwendung des Internets haben Sie die Möglichkeit, Änderungen Ihrer Anmeldung oder Weisungserteilungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft noch bis zum Ende der Generaldebatte am Tag der Hauptversammlung am 20. Januar 2004 vorzunehmen.
Ja, Sie können bis zu 2 Eintrittskarten bestellen.
Die Anmeldung für Sie selbst oder Ihren Bevollmächtigten sowie die Bevollmächtigung und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft über das Internet ist unter Verwendung Ihrer Aktionärsnummer und Ihres individuellen Zugangscodes möglich.
Der Versand der Einladung begann am 19. Dezember 2003. Wir gehen davon aus, dass diese spätestens kurz nach Weihnachten bei Ihnen eingehen wird.
Es sind nur diejenigen Aktionäre teilnahmeberechtigt, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind. Werden die Aktien verkauft, so wird der Aktionär zum Zeitpunkt der Hauptversammlung voraussichtlich nicht mehr im Aktienregister eingetragen und damit auch nicht mehr teilnahmeberechtigt sein. Die bereits ausgestellte Einladung verfällt.
Nein, für das Geschäftsjahr 2002/2003 wird keine Dividende ausgeschüttet.
Bitte nutzen Sie für Adressänderungen entweder den Abschnitt ‚Adressänderung' auf der Rückseite des Einladungsschreibens oder nehmen Sie die Adressänderung im Internet vor. Dazu benötigen Sie sowohl die Aktionärsnummer als auch den individuellen Zugangscode, die Sie ebenfalls auf der Rückseite des Einladungsschreibens vorfinden. Zusätzlich sollten Sie sich in jedem Fall an Ihre Depotbank wenden.
Die Adresse lautet:
Infineon Hauptversammlung 2004
81060 München