Infineon stellt weltweit ersten 40G Quad STS-192 Framer and Pointer Processor in Single-Chip-Ausführung vor
Amsterdam/Holland, 01. Oktober 2001 Infineon Technologies, ein führender Anbieter von integrierten Schaltungen (ICs) und Glasfaser-Komponenten für Kommunikations-Anwendungen, gibt Einzelheiten zum weltweit ersten 40 Gbit/s Quad STS-192 Framer and Pointer Processor in Single-Chip-Technik bekannt. Der für SONET/SDH-Kommunikationssysteme der nächsten Generation konzipierte Baustein mit der Bezeichnung Titan 19244 gehört zu einer ganzen Produktfamilie auf der Basis der erst kürzlich von Infineon angekündigten Framer/Mapper-Technologie für 40 Gbit/s. Im Verbund mit dem führenden OC-192-Transponder des Unternehmens ergibt der Titan 19244 eine Systemlösung mit unerreichtem Integrationsgrad und reichhaltiger Funktionalität, vorgesehen für den Einsatz in Linecard-Anwendungen (siehe Bild 1) mit 10 Gbit/s sowie für den künftigen 40-Gbit/s-Markt.
Angesichts der Tatsache, dass sich der Bandbreiten-Engpass zusehends in den Metro-Bereich verlagert, sowie in Anbetracht der aktuellen physikalischen Probleme bei der Langstrecken-OC-768-Übertragung sorgen OC-192-Systeme mit größerem Kanalangebot für mehr Wirtschaftlichkeit. Der Titan 19244 wird den Anbietern von Dense Wavelength Division Multiplexern, Add-Drop-Multiplexern und digitalen Cross-Connect-Lösungen die Möglichkeit geben, ihre Kosten erheblich zu senken und eine deutlich kürzere Markteinführungszeit zu erzielen, sagte Jack Basi, Vice President of Marketing bei der WAN Business Unit von Infineon. Der hohe Integrationsgrad, die niedrige Leistungsaufnahme und der geringe Platzbedarf des Titan 19244 sind entscheidende Voraussetzungen für die nächste Generation von STS-192-Systemen mit einer großen Zahl von Kanälen sowie für die in der Entwicklung befindlichen STS-768-Systeme.
Der Titan 19244 von Infineon ist ein hochintegrierter Single-Chip/Quad-Port STS-192 SONET/SDH Framer/Pointer-Prozessor. Erstmals in der Industrie wird von diesem Produkt an allen vier Ports die Pointer-Verarbeitung mit STS-1-Granularität unterstützt. Dieses Feature ist für 40-Gbit/s-Applikationen bis STS-768 skalierbar. Der Titan 19244 bietet Support für standardmäßige und nicht-standardisierte Concatenation-Levels wie z.B. STS-3c, STS-6c und STS-9c. Der Chip unterstützt ebenfalls das Terminieren und Generieren von TOH-Bytes (z.B. DCC- und EDCC-Bytes) für die digitale Kommunikation zwischen Netzwerkknoten. Für schnelle I/Os werden leitungsseitig vier Kanäle à 10 Gbit/s (16 Bit zu je 622 Mbit/s pro Kanal) unterstützt, während systemseitig vier STS-192 SONET-Verbindungen zur Verfügung stehen. Die leitungs- und systemseitigen Schnittstellen entsprechen dem OIF SFI-4-Standard. Der Titan 19244 kann daher nahtlos mit OC-192-Transpondern von Infineon kombiniert werden (siehe Bild 1).
Der Titan 19244 ist mit umfangreichen Performance-, Alarm- und Fehlerüberwachungs-Funktionen wie z.B. POH-Überwachung (B3/J1/G1/C2), leitungs- und systemseitigem Rückschleifen-Support sowie Defekt- und Störungserkennung (AISP, LOC, LOF, LOP, LOS und SEF) ausgestattet. Für Konfigurations- und Überwachungsfunktionen besitzt der Titan 19244 ferner ein schnelles Mikroprozessor-Interface (siehe Bild 2).
Die Serienproduktion des Titan 19244 soll im ersten Quartal 2002 anlaufen. Der im Flip-Chip-BGA-Gehäuse mit 1.413 Pins gelieferte Baustein kostet in großen Stückzahlen 2.590 US-$.
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 29.000 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2000 (Ende September) einen Umsatz von 7,28 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com
Angesichts der Tatsache, dass sich der Bandbreiten-Engpass zusehends in den Metro-Bereich verlagert, sowie in Anbetracht der aktuellen physikalischen Probleme bei der Langstrecken-OC-768-Übertragung sorgen OC-192-Systeme mit größerem Kanalangebot für mehr Wirtschaftlichkeit. Der Titan 19244 wird den Anbietern von Dense Wavelength Division Multiplexern, Add-Drop-Multiplexern und digitalen Cross-Connect-Lösungen die Möglichkeit geben, ihre Kosten erheblich zu senken und eine deutlich kürzere Markteinführungszeit zu erzielen, sagte Jack Basi, Vice President of Marketing bei der WAN Business Unit von Infineon. Der hohe Integrationsgrad, die niedrige Leistungsaufnahme und der geringe Platzbedarf des Titan 19244 sind entscheidende Voraussetzungen für die nächste Generation von STS-192-Systemen mit einer großen Zahl von Kanälen sowie für die in der Entwicklung befindlichen STS-768-Systeme.
Die Quad-STS-192-Lösung Titan 19244
Der Titan 19244 von Infineon ist ein hochintegrierter Single-Chip/Quad-Port STS-192 SONET/SDH Framer/Pointer-Prozessor. Erstmals in der Industrie wird von diesem Produkt an allen vier Ports die Pointer-Verarbeitung mit STS-1-Granularität unterstützt. Dieses Feature ist für 40-Gbit/s-Applikationen bis STS-768 skalierbar. Der Titan 19244 bietet Support für standardmäßige und nicht-standardisierte Concatenation-Levels wie z.B. STS-3c, STS-6c und STS-9c. Der Chip unterstützt ebenfalls das Terminieren und Generieren von TOH-Bytes (z.B. DCC- und EDCC-Bytes) für die digitale Kommunikation zwischen Netzwerkknoten. Für schnelle I/Os werden leitungsseitig vier Kanäle à 10 Gbit/s (16 Bit zu je 622 Mbit/s pro Kanal) unterstützt, während systemseitig vier STS-192 SONET-Verbindungen zur Verfügung stehen. Die leitungs- und systemseitigen Schnittstellen entsprechen dem OIF SFI-4-Standard. Der Titan 19244 kann daher nahtlos mit OC-192-Transpondern von Infineon kombiniert werden (siehe Bild 1).
Der Titan 19244 ist mit umfangreichen Performance-, Alarm- und Fehlerüberwachungs-Funktionen wie z.B. POH-Überwachung (B3/J1/G1/C2), leitungs- und systemseitigem Rückschleifen-Support sowie Defekt- und Störungserkennung (AISP, LOC, LOF, LOP, LOS und SEF) ausgestattet. Für Konfigurations- und Überwachungsfunktionen besitzt der Titan 19244 ferner ein schnelles Mikroprozessor-Interface (siehe Bild 2).
Preis und Verfügbarkeit
Die Serienproduktion des Titan 19244 soll im ersten Quartal 2002 anlaufen. Der im Flip-Chip-BGA-Gehäuse mit 1.413 Pins gelieferte Baustein kostet in großen Stückzahlen 2.590 US-$.
Über Infineon
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 29.000 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2000 (Ende September) einen Umsatz von 7,28 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com
Informationsnummer
INFCOM200110.125e