Infineon erweitert sein führendes SHDSL-Angebot mit einem Einkanal-ATM-SHDSL-Transceiver mit minimaler Leistungsaufnahme

14.08.2001 | Market News

San Jose, 14. August 2001 - Infineon Technologies (FSE/NYSE: IFX), führender Hersteller von integrierten Schaltkreisen für Telekommunikationsanwendungen, kündigte heute die Verfügbarkeit von SOCRATES U an. Der SHDSL-Transceiver kombiniert alle erforderlichen analogen wie digitalen Funktionen, einschließlich einem Utopia-Interface und einem SHDSL-Framer, auf einem Chip und bietet die industrieweit geringste Leistungsaufnahme. Der neue Transceiver-Chip eignet sich damit hervorragend für kosteneffektive Applikationen in IADs (Integrated Access Devices), Mobilfunk-Basisstationen und für Sprachübertragung über DSL (CVoDSL, Channelized Voice over DSL).

„SOCRATES U ist eine ideale Ergänzung in unserem SHDSL-Transceiver-Portfolio“ sagte Christian Wolff, Vice President der Communications Business Group und General Manager der Carrier Access Business Unit von Infineon. „Speziell für CPE (Customer Premises Equipment) entwickelt, ermöglicht dieser Baustein unseren Kunden die Realisierung von kostenoptimierten Geräten mit einem sehr hohen Funktionsumfang.“

SOCRATES U: Hochintegrierter Einkanal-ATM-SHDSL-Baustein


Infineon nimmt die führende Stellung bei der Integration von SHDSL-Funktionalitäten in einem einzigen Gehäuse ein. SOCRATES U kombiniert Analog-Front-End (AFE), Leitungstreiber, Mikrocontroller, abstimmbare Hybridschaltung, Framer, Signalverarbeitung, HDLC-Controller und Speicher in einem einzigen 256-Pin-BGA-Gehäuse (18 mm x 18 mm). Damit kann der Platzbedarf und die Leistungsaufnahme bei einer Access-Applikation entscheidend verringert werden. Beispielsweise erfordert ein kompletter SHDSL-Transceiver nur noch einen Platzbedarf von etwa 6 Quadratzentimetern pro Port, wobei nur wenige externe passive Komponenten benötigt werden. Der Baustein hat eine Leistungsaufnahme von weniger als 800 mW - ein Wert der etwa 30 Prozent geringer als bei Wettbewerbsprodukten ist und nur von dem Schwesterprodukt SOCRATES 4 erreicht wird. SOCRATES U ist kompatibel zu den Standards ITU G.991.2 und ETSI TS 101524. Die Utopia-Interface-Levels 1 und 2 sowie ein universelles TDM (Time Division Multiplexing)-Interface werden gleichzeitig unterstützt und ermöglichen so auch die Bereitstellung von CVoDSL-Diensten.

SOCRATES U ist ein wichtiges Mitglied der SOCRATES-Produktfamilie von Infineon, der auch der vierkanalige Transceiver SOCRATES 4 und der einkanalige SHDSL-Transceiver SOCRATES mit TDM-Interface angehören. SOCRATES bestand im Juni den strengen DSL Forum G.SHDSL Test auf der Supercomm 2001 wodurch die Interoperabiltät mit SHDSL-Chips anderer Hersteller dokumentiert wurde.

SHDSL


SHDSL bietet eine Bitrate von 192 kbit/s bis zu 2,3 Mbit/s und ist gemäß ITU G.991.2 sowie ETSI TS 101524 spezifiziert. Gegenüber der 2B1Q-basierenden SDSL-Technologie bietet SHDSL eine um 25 Prozent bessere Reichweite und zudem eine ausgezeichnete spektrale Kompatiblität zu anderen DSL-Diensten wie ADSL. Die Interoperabilität stellt ein immer wichtigeres Kriterium dar - auch hier ist SHDSL als Nachfolge-Standard zu allen bisherigen symmetrischen DSL-Technologien wie HDSL, HDSL 2 und SDSL gut positioniert

Verfügbarkeit


Der SHDSL-Singlechip-Transceiver SOCRATES U mit der Bauteil-Nummer PEB22623 ist in Musterstückzahlen ab sofort verfügbar, mit kompletter Firmware und Evaluierungsunterstützung. SOCRATES U wird in einem 256-Pin-BGA zu einem Preis von 20 US $ ab dem dritten Quartal 2001 in Volumenstückzahlen angeboten.


Über Infineon


Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 29.000 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2000 (Ende September) einen Umsatz von 7,28 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com

Abkürzungen:

ATM Asynchronous Transfer Mode
ADSL Asymmetrical Digital Subscriber Line
CPE Customer Premises Equipment
ETSI European Telecommunications Standards Institute
IAD Integrated Access Device
HDSL High-bit-rate Digital Subscriber Line
ISP Internet Service Provider
ITU International Telecommunications Union
SDSL Symmetrical Digital Subscriber Line
SHDSL Symmetrical High-bit-rate Digital Subscriber Line

Informationsnummer

INFCOM200108.107e

Pressefotos

  • Infineon Extends Lead in SHDSL With the Industry?s First Low Power, Single-Chip Single-Channel SHDSL Transceiver
    Infineon Extends Lead in SHDSL With the Industry?s First Low Power, Single-Chip Single-Channel SHDSL Transceiver
    Press Picture

    JPG | 858 kb | 1535 x 1063 px