Infineon Technologies zeigt auf der CeBIT eine 4-Band-VDSL-Modem-Lösung gemäß Plan 998 für die nächste Generation von Access-Network- und Digital-Loop-Carrier-Systemen

22.03.2001 | Market News

CeBIT, Hannover, 22. März 2001 – Infineon Technologies, ein führender Anbieter von Kommunikations-ICs und ein Pionier bei der VDSL(Very high bit rate DSL)-Technologie, stellt heute auf der CeBIT sein 4-Band-Plan-998-VDSL-Modem vor, das sowohl für ETSI- als auch ANSI-Applikationen ausgelegt ist. Diese neue 4-Band-VDSL-Plattform ermöglicht es Service-Providern die Leistungsfähigkeit der gerade standardisierten 4-Band-VDSL-Technologie zu messen und zu evaluieren.

Die neue 4-Band-VDSL-Lösung unterstützt symmetrische 13-Mbit/s- und asymmetrische 26/3-Mbit/s (Band-Plan 997 und 998). Damit können Daten bis zu einer Reichweite von 1,5 km über die bestehende Kupfer-Infrastruktur übertragen werden. Standard-VDSL überwindet die jetzigen Bandbreitenbeschränkungen existierender DSL- und Kabeltechnologien und erschließt eine neue Dimension von Breitbanddiensten und Anwendungen. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens IMS wird der gesamte Breitband-Markt für DSL und Kabel bis 2005 ein Volumen von mehr als 77 Millionen Leitungen jährlich erreichen.

„Der kürzlich verabschiedete ETSI-Standard für VDSL veranlasst die Netzwerk-Betreiber nach einem Standard für den Breitbandzugriff zu suchen, der nicht nur die zunehmende Nachfrage nach schnellem Internet-Zugriff erfüllt, sondern auch der Forderung nach qualitativ hochwertigen Media-Diensten im Büro- und Privatbereich nachkommt,“ sagte Shlomo Berkovitz, General Manager der Broadband Access Business Group von Infineon. „Die 4-Band-VDSL-Lösung von Infineon nutzt nicht nur die Erfahrung aus umfangreichen Feldversuchen, sondern gerade auch die Expertise aus dem Einsatz der Praxis-erprobten Ethernet-over-VDSL-Technologie. Der hohe Integrationsgrad sowie der integrierte Link-Statemachine-Controller machen die Entwicklung der VDSL-Zugriffsgeräte - ob nun CPE (Customer Premises Equipment) oder DSLAMs (DSL Access Multiplexer) - wesentlich einfacher und schneller.

Über die VDSL-Technologie


Der VDSL-Chipsatz ist sowohl für CPE- als auch für DSLAM-Applikationen optimiert und basiert auf modernsten, Infineon-eigenen Chip-Fertigungstechnologien. Infineon erreicht sowohl für den analogen wie auch für den digitalen Chip einen hohen Integrationsgrad. Indem der Chipsatz alle erforderlichen Funktionalitäten beinhaltet, sind weniger externe Komponenten nötig, was wiederum hilft, Kosten zu senken.

Der digitale IC mit dem integrierten Controller, dem Interleave-Speicher und der flexiblen Software erlaubt den Modem-Betrieb als Standalone-VDSL-PHY-Lösung. Der hochintegrierte analoge IC integriert alle entsprechenden Analog-Funktionen wie Antialiasing-Filter, Verstärker, DCXO (Digital Controlled Oscillator) und AD- bzw. DA-Wandler. Alle Controller-Funktionen (Automatic Gain Control, Blind Time Recovery oder Channel Equalization) sind auf dem digitalen Chip realisiert.

Verfügbarkeit


Erste Demonstrationsmodule, die eine VDSL-Lösung gemäß Spectral Plan 998 implementiert haben, sind bereits verfügbar. Die Serienfertigung ist für das 3. Quartal 2001 geplant.


Über Infineon


Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 29.000 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2000 (Ende September) einen Umsatz von 7,28 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com

Informationsnummer

INFCOM200103.062e