Infineon kooperiert mit Auftragshersteller SMIC in China. Kapazitätserhöhung sichert weitere Marktanteile bei Speicherchips.

09.12.2002 | Market News

München/Shanghai, 9. Dezember 2002 – Infineon Technologies AG (FSE/NYSE: IFX), München, und die Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), Shanghai, China, kooperieren bei der Fertigung von Standard-Speicherchips (DRAMs) und haben entsprechende Verträge unterzeichnet. Im Rahmen des Abkommens wird Infineon seine 0,14-µm-Trench-Fertigungstechnologie zu SMIC transferieren und erhält im Gegenzug das exklusive Abnahmerecht für die Speicherchips, die mit dieser Technologie hergestellt werden. Der Vertrag sieht weiterhin eine Option für den Transfer des 0,11-µm-Fertigungsprozesses von Infineon vor.

SMIC wird seine existierende 200-mm-DRAM-Produktionsstätte in Shanghai mit der 0,14-µm-Fertigungstechnik von Infineon ausrüsten. Die Qualifikation der Produkte und damit der Beginn des Hochlaufs ist für Mitte 2003 vorgesehen. SMIC wird die Produktion mit 256-Mbit-DDR-Speicherchips starten. Entsprechend der Entwicklung des DRAM-Markts wird das Unternehmen später voraussichtlich auf höhere Speicherdichten wechseln. Durch die Kooperation wird Infineon nach dem schrittweisen Hochlauf der SMIC-Fertigung seine Gesamtkapazität ab 2005 um monatlich rund 20.000 Waferstarts steigern.

Damit baut Infineon seine Position als drittgrößter Halbleiterhersteller im DRAM-Markt weiter aus und positioniert sich frühzeitig als ein führender Anbieter im Wachstumsmarkt China. Nach Prognosen des Marktforschungs-Instituts Gartner Dataquest soll der Halbleitermarkt in China von rund 16 Milliarden Euro in 2002 auf etwa 31 Milliarden Euro in 2006 wachsen.

„Durch die Fertigungskooperation mit dem technologisch führenden chinesischen Halbleiterhersteller verfolgen wir konsequent unsere Strategie 'Agenda 5-to-1': Wir stärken unsere regionale Präsenz im Zukunftsmarkt China und zielen insgesamt auf eine führende Marktposition in Asien/Pazifik“, sagte Dr. Harald Eggers, Leiter der Memory Products Group von Infineon Technologies. „Gleichzeitig können wir durch die Partnerschaft mit SMIC unser DRAM-Geschäft ausbauen, ohne in Fertigungsstätten zu investieren.“

„Wir freuen uns, dass Infineon SMIC als Foundry-Partner in China ausgewählt hat“, kommentierte Richard Chang, Vorstandsvorsitzender von SMIC. „SMIC bietet als Auftragshersteller erstklassigen Service und unterstützt damit erfolgreich den Trend in der Halbleiterindustrie, zunehmend Fertigungskapazitäten auszulagern.“

Mit der Kapazität von SMIC kann Infineon die Produktionsleistung seines internationalen Verbund von DRAM-Fertigungsstandorten erhöhen, der sich u.a. aus den Produktionsstätten von Infineon in Dresden und Richmond, Virginia (USA), von Winbond in Hsinchu (Taiwan) und dem jüngst angekündigten Fertigungs-Joint Venture mit Nanya zusammensetzt. Dieses Konzept der globalen Vernetzung der Speicherfabriken von Infineon gewährleistet weltweit an allen Standorten gleich hohe Qualitätsstandards sowie einen ständigen Erfahrungsaustausch.

Über Infineon


Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für die Automobil- und Industrieelektronik, für Anwendungen in der drahtgebundenen Kommunikation, sichere mobile Lösungen sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 30.400 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2002 (Ende September) einen Umsatz von 5,21 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Über SMIC


SMIC ist ein reiner Auftragshersteller für hochentwickelte Halbleiter in China und produziert 200-mm-Wafer mit 0,25-Fertigungs-Technologie und darunter. Das Unternehmen bietet Kunden das volle Spektrum an Dienstleistungen: Design, Maskenherstellung, Waferproduktion sowie Testkapazitäten. Weitere Informationen unter www.smics.com.

Ansprechpartner für Medien: SMIC
Ms Sarina Huang, Public Relations
Tel: +86 21 5080 2000 x 10356
Fax: +86 21 5080 2868
E-mail: Sarina_Huang@smics.com

Informationsnummer

INFXX200212.026e